产品技术介绍
开拓数据中心市场的时钟元件(晶体谐振器)新技术―探寻支撑AI社会基础的“心脏”的进化
村田制作所确立了一种性能比以往提高6倍的时钟元件(晶体谐振器)新技术。在生成式AI等技术迅速普及的现代社会中,光通信的需求在不断扩大,其质量在很大程度上取决于晶体谐振器的性能。这次我们采访了村田制作所的员工,了解了新技术的特点以及对下下代通信的展望。
产品技术介绍
村田制作所确立了一种性能比以往提高6倍的时钟元件(晶体谐振器)新技术。在生成式AI等技术迅速普及的现代社会中,光通信的需求在不断扩大,其质量在很大程度上取决于晶体谐振器的性能。这次我们采访了村田制作所的员工,了解了新技术的特点以及对下下代通信的展望。
村田制作所(以下简称“村田”)参加了于2026年5月27日举办的日本国内规模很大的汽车技术展览会“人与汽车技术展 2026”,展示了面向下一代移动社会的技术。本文将对通过近距离检测为实现自主移动做贡献的设备等引人注目的展品进行相关介绍。
通过传感器数据×数据解析进行的设备维护DX
在本文中,我们对专门针对数据科学的、在预估性维护中使用的代表性数据解析方法——霍特林T2方法进行解说。这是一种利用正态分布的、简单且有效的预估性维护数据解析方法。
通过传感器数据×数据解析进行的设备维护DX
在本文中,我们对专门针对数据科学的、在预估性维护中使用的代表性数据解析方法——霍特林T2方法进行解说。这是一种利用正态分布的、简单且有效的预估性维护数据解析方法。
毫米波雷达即使在雨雪等恶劣天气条件下也能在保持检测能力的同时检测与目标物体之间的距离、方位和移动速度。本文将对拥有此类特征的毫米波雷达的原理、应用事例及其未来发展潜力进行介绍。
通信速度的单位bit/秒是时间轴(时域)的概念,但是,在通信领域也需要从频域的角度进行理解。本文将说明为什么频率对于智能手机等通信设备不可或缺。
村田制作所在与第9次非洲开发会议(TICAD9)联合举行的“TICAD Business Expo and Conference”上展出了交通计数器、土壤传感器和CO2传感器等产品。通过探讨非洲农业的特征、问题以及利用前沿的IoT技术解决问题的企业所实施的举措,强调了有效利用土壤这一天然资源的必要性。
在被称为最后一片神圣领域的学校,工作方式的变革正在进行。在此背景下,有效地为教师群体开展心理健康建设工作的需求在全国各院校正不断攀升——教师需负责学生日常授课、面对面个别指导、与家长的细致沟通、课外活动指导,日常工作非常繁忙。株式会社EduTechnology作为“KUMIHIMO Tech Camp with Murata”2023年度的选定企业,利用村田的“疲劳压力计MF100”创建了教师心理健康建设的相关案例,并作为学校组织运营优化的一环推进了“教育一线疲劳和压力程度可视化”工作。下面介绍的村田制作所相关技术报道中,我们邀请了参与该举措的当事人,谈论了这次联合北里大学开展的教育一线、学术界和村田三位一体的共创。
在6G通信的标准化中,被称为“FR3”的频带作为一项重要规格而备受关注,国际上正在对其进行讨论。在此将对与FR3相关的国际动向和本公司为6G通信提供支持的技术进行相关介绍。
AMR是一种自主选择理想路径并移动的搬运机器人,在物流仓库、生产现场等地方的需求日益增加。在此,我们将介绍利用LF通信进行传感在解决AMR中的传感器误动作和无法检测盲区等问题时的有效性。
大阪・关西世博会
超过200名员工参与的大阪・关西世博会项目为村田带来了哪些成果和效果?项目指挥者安藤正道将从员工、参观者、地区社会、商业伙伴以及肩负未来的孩子的视角进行总结。
大阪・关西世博会
超过200名员工参与的大阪・关西世博会项目为村田带来了哪些成果和效果?项目指挥者安藤正道将从员工、参观者、地区社会、商业伙伴以及肩负未来的孩子的视角进行总结。
村田制作所(以下简称“村田”)参加了展示移动产业前沿技术等的展会“Japan Mobility Show 2025”(以下简称“2025日本移动出行展”)。在此,我们就本次展会所寄予的愿景以及村田对移动工具与机器人未来的构想,采访了相关负责人。
小型VOC清除系统预计为每台干燥设备实现每年约2000万日元规模的能源节省效果。通过在各生产设备旁进行分散配置的“one-by-one”方式,能够大幅削减洁净室温湿度调节的能耗,同时兼顾降低环境负荷、增进工厂效率及布局灵活度。下面介绍如何克服转子小型化、优效化等技术难题,并分享其开发历程。
数据科学×Murata
村田制作所正在加快数据科学的商业应用,继2024年之后,2025年再次参加了日本人工智能学会全国大会(JSAI)。本文除了对村田制作所的山口在JSAI 2025上发表的内容进行解说之外,还将对在村田制作所从事生成式人工智能的数据科学家进行相关介绍。
数据科学×Murata
村田制作所内部开发的生成式人工智能产品“Murata Coworker”于2024年10月发布,目前,累计约有27,000名员工在业务中使用该产品。在日本人工智能学会全国大会2025上,实施了该项目的成果报告。在本文中,产品经理小金井将对Murata Coworker的开发和运营的幕后故事以及未来展望进行相关解说。
SDGs×Murata
对村田制作所为削减Scope3类别4(上游运输和配送)的排放量所进行的挑战进行相关介绍。村田制作所提出了到2030年为止将Scope3整体GHG排放量削减27.5%的目标(与2019年度相比)。其中作为与类别4排放量削减相关的举措,我们正在推进运输方式转变、使用EV卡车的联合运输以及包装材料改良等多方面的措施。在此,将对其具体的举措内容以及未来展望进行详细解说。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
2024年元旦,日本能登半岛地震导致WAKURA村田制作所遭受了严重破坏。尽管遭受了土壤液化和设备损坏等严重破坏,该工厂仅用四个月就恢复了全部生产能力。让我们来回顾一下灾后重建项目的幕后故事。
大阪・关西世博会
村田为什么向大阪・关西世博会提供赞助并为电影展馆“Better Co-Being”提供不可思议的石块“echorb”?我们将与村田的世博会推进事务局成员进行访谈,同时对其原因进行介绍。
随着海底资源日益受到全球关注,水下无人机已被用于海底资源的勘测。其中,人们对能够有效自主航行的AUV(Autonomous Underwater Vehicle)的应用寄予厚望。但是,在无线电波无法到达的水下,AUV是如何航行的呢?在此将对AUV航行所需要的水下通信技术进行相关解说。
在2024年度实施的“KUMIHIMO Tech Camp with Murata”中获得大奖的株式会社吉福思正在开发一套新的胎儿检查系统,该系统能够瞬间从多个方向释放超声波,有望解决传统胎儿超声波检查面临的多种问题。我们采访了 株式会社吉福思的CEO小笠原先生,了解了该系统的开发过程、未来前景以及报名参加KUMIHIMO的经过和期望。
本文将介绍在谐振电路中用多层陶瓷电容器替换薄膜电容器方案的评估结果。
本文阐述了幽灵噪声问题的发生机制与影响,并介绍了村田制作所提出的有效应对措施。
本文介绍了村田陶瓷电容在基站高频回路中实现高性能与高可靠性的技术细节及应用示例。
本文介绍了村田陶瓷电容器助力工厂自动化(FA)设备增强可靠性与高性能的技术及案例。
最终更新日期智能手机的GSM用PA电源中多采用钽电容方案。本文针对将智能手机上搭载的钽电容替换为多层陶瓷电容的方案进行评估。
我们介绍了陶瓷电容器产生噪声(异响)的应对措施、评估方法及发生机制。
本页介绍了村田制作所的医疗设备用电容器产品,涵盖适用于植入式医疗设备、影像诊断装置及便携式、穿戴式等多类医疗设备的电容器产品。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
为应对急速变化的市场环境,通过DX推动产品制造的变革。本文将对现状、问题以及展望未来进行相关解说。
大阪・关西世博会
村田制作所为大阪・关西世博会的电影展馆Better Co-Being提供了不可思议的石块echorb。在此将就开拓未来社会的村田的心跳检测和位置检测技术,对开发过程中遇到的困难和应对办法,以及未来的前景进行相关介绍。
无更多内容
有关更多文章,请使用搜索面板或查看类别