多层LCP产品
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
2024年1月1日下午4点10分左右,日本能登半岛地区发生了上限震级为7级的地震,位于石川县和仓的株式会社WAKURA村田制作所(以下简称“WAKURA村田”)也遭受了严重破坏。然而,仅仅四个月后,该工厂就恢复了震前的全部生产能力。这背后是多年以来积累的村田互助的力量。通过采访当时担任WAKURA村田工厂厂长的坪内、生产技术课资深经理宫本以及产品制造企划部资深经理仕子,我们深入了解了灾后重建的幕后故事、DX发挥的作用以及村田的优势。
村田制作所在北陆地区拥有众多工厂和事业所等据点。WAKURA村田就是其中之一,该据点生产和开发一种名为多层LCP产品的树脂多层电路板。当时担任工厂厂长的坪内回忆震灾刚发生时的状况时说:
“2024年元旦袭击能登半岛的地震给WAKURA村田造成了严重的破坏。建筑物损坏、地板隆起和空调设备掉落等损害非常严重,预计工厂需要数月时间才能恢复运营。幸运的是,主要生产设备没有倒塌,但保存设备设定数据和加工数据的全部存储设备都遭到了破坏。要想恢复生产,恢复数据和设备是当务之急。”
WAKURA村田是一家在供应链中发挥重要作用的据点。灾后重建这场与时间赛跑的战斗在震灾刚发生时就已经开始了。
早在地震发生之前,WAKURA村田就一直在产品制造业积极推进DX。通过工业机器人实现自动化,通过传感器实现传感,并对加工和测试的数据进行积累和利用。这些举措大大提高了灾后重建的速度。
特别是与生产效率和准确性直接相关的数据备份体制起了很大作用。受损存储设备的数据得以通过存储在数据中心的备份迅速恢复。此外,存储在公司内部本地服务器上的测试用数据也安全无恙,对设备的启动起到了很大作用。关于DX中的数据管理,坪内表示:“在灾后重建的过程中,确定产品制造所需数据的存储位置和存储方式至关重要。通过这次经历,我们再次感受到了DX的价值。”
在开展重建项目以重启运营的同时,不能中断对客户的产品供应。为了确保在重建期间不中断产品供应,我们选择的方法是超越国境的“替代生产”。此外,我们立即决定将生产转移到生产相同产品的中国据点。
当时身在中国的宫本回忆了在当地进行的应对。
“震灾刚发生时,我们立即开始协调支援人员并准备接收数据。团队成员为替代生产项目从启动到执行做出了很大贡献。相关部门分析了提供来的设计图纸和加工数据,仅用两周的时间就做好了生产准备。这一平稳过渡得益于以前积累的加工和测试数据、解决问题的专业知识等力争在全球进行‘统一产品制造’的村田理念。”
此外,仕子也回忆了当时的情景,说道:“在村田制作所,此前一直致力于实现在海外工厂也能生产相同的产品,并一直在海外使用相同的设备。WAKURA村田与中国据点此前也一直在充分分享各自对质量和设计的思考方法,并在发生了变化或变更时立即进行沟通。日本员工出差到当地工厂进行设备管理,并邀请当地技术人员来日本进行培训,正是这些一项又一项举措才使向替代生产的顺利过渡成为可能。”
在WAKURA村田的灾后重建作业中也凸显了许多问题。关于通过替代生产和灾后重建作业感受到的问题,坪内说道:
“我觉得,在灾后重建过程中,识别、监控和管理产品制造所需的数据非常难。而且,重要的知识和技能未能充分形成资料和口头表达也是一个问题。我们自己是否已经确立了测试和确保设备和加工状态的标准?此外,与产品制造相关的要点在多大程度上与其他组织实现了共享?我认为,要解决这些问题,就需要以DX为目标,收集和分析高精度数据。”
此外,在产品制造的重要课题——提高生产效率方面,他们力争通过利用人工智能进一步提高生产效率。“现在,我们已逐步认识到人工试错的局限性,因此我们认为需要通过基于人工智能的数据解析进行优化。另一个重要方面是推进易于执行的DX。我们希望通过将人工智能引入到外观检查、异物混入和污垢等质量管理的关键检查中,消除标准偏差,同时提高生产效率,并减轻人员负担。”
此外,宫本还谈到了通过DX实现可视化的重要性。“有这样一个事例,我们对生产线的启动效率和电力消费量之间的平衡进行了可视化和优化。为了优先考虑启动效率,工厂即使在停机期间也处于接通了部分电源的状态,然而,我们发现停机期间消耗的电力大于重启所需的电力。通过像这样将电力消费量数据可视化,可以实现理想的电源管理。此外,我认为,在维护工时和设备规模之间取得平衡,以及部件生命周期可视化也很重要。”他强调了数据可视化的重要性。
WAKURA村田得益于替代生产、总部、其他事业部和工厂的大力支持,成功地完成了灾后重建。三位员工一致认为,从为受灾员工提供护理到应对异常业务等,WAKURA村田单独无法完成。我们就他们在经历灾害中感受到的村田优势进行了采访。
坪内:“我认为是企业的综合实力。例如,替代生产、物资运输以及在需要前沿技术时提供的支援——这些支持措施全部以惊人的速度实施。我认为,自震灾发生以来,村田在北陆地区的工厂之间的合作更加紧密。我相信,这种合作关系将在今后推进DX和引入人工智能方面也发挥很大作用。”
宫本:“村田集团整体为WAKURA村田提供了充分的支持。他们的应对真的拯救了我们。平常感觉不到这些,但在此次这样的紧急情况下,我强烈地感受到了这种互助的力量。”
仕子:“我强烈感受到了横向互助的力量。与预处理工序的工厂和生产设备专业人员等之间的信息共享和相互帮助的强健力量。我觉得这种互助关系对于今后的DX至关重要,也切实展现了村田的综合实力。确实,在全面完成重建的道路上,我们面临了很多困难。但我相信克服这些困难的经验是一笔宝贵的财富。”
克服了震灾带来的困难后,生产现场仍在不断发展。WAKURA村田的目标是打造更强健、更灵活的产品制造。这一挑战正在迈入新的阶段。