“碳中和”文章一览

搜索到 21 篇文章。
1 - 10 篇 / 21 篇

分散式废气循环one-by-one VOC清除系统所展示的下一代产品制造形态―同时实现环境负荷降低与成本削减

小型VOC清除系统预计为每台干燥设备实现每年约2000万日元规模的能源节省效果。通过在各生产设备旁进行分散配置的“one-by-one”方式,能够大幅削减洁净室温湿度调节的能耗,同时兼顾降低环境负荷、增进工厂效率及布局灵活度。下面介绍如何克服转子小型化、优效化等技术难题,并分享其开发历程。

  • 共创
  • 脱碳
  • 碳中和

SDGs×Murata

Scope3类别4的排放量削减措施―通过物流和包装挑战兼顾环境价值提高与成本削减。

对村田制作所为削减Scope3类别4(上游运输和配送)的排放量所进行的挑战进行相关介绍。村田制作所提出了到2030年为止将Scope3整体GHG排放量削减27.5%的目标(与2019年度相比)。其中作为与类别4排放量削减相关的举措,我们正在推进运输方式转变、使用EV卡车的联合运输以及包装材料改良等多方面的措施。在此,将对其具体的举措内容以及未来展望进行详细解说。

  • 物流
  • 供应链管理
  • 碳中和
  • 脱碳

有效利用可再生能源引进集成式绿色能源智能控制方案,走在可持续能源管理的前沿

随着气候危机的加剧,可再生能源正在被越来越多地引入到多个地区。然而,确保稳定供应也面临许多问题,需要有效的能源管理。村田制作所的“efinnos”是一种通过在EMS(能源管理系统)中引入预估技术解决供需不匹配问题的综合可再生能源控制解决方案。开发人员将对早就取得了很多运营实绩的efinnos的特征及其未来前景进行解说。

  • 碳中和
  • 脱碳

CEATEC 2023

通过“水下CO2传感器”和“使用生物质材料的轻质导热材料”支持脱碳

近年来,支持脱碳和回收等的环保性能已逐渐成为决定购买产品和服务时的重要考虑因素。村田制作所开发了有助于推动蓝碳交易的“水下CO2传感器”,以及可用于智能程度日益提高的汽车散热的“使用生物质材料的轻质导热材料”。我们正在通过元件和材料层面的技术创新来推进提高商品和事业的价值。

  • 开发人员专访
  • 脱碳
  • 回收再利用
  • 碳中和
  • 生物质
  • 材料
  • 汽车

利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料

提高功率转换和电机驱动的效率以及扩大“SiC/GaN功率半导体”的使用的条件是什么?

为了加速实现碳中和,功率半导体领域出现了将元件基础材料从Si更新为SiC或GaN的动向。在此对为了充分发挥其效果而在电容器和电感器等周边元件方面需要哪些技术进步进行解说。

  • 功率半导体
  • 电动汽车
  • 可再生能源
  • 碳中和
  • 电容器
  • 电感器 (线圈)