CEATEC 2026 村田製作所ブース現地レポート―「まだ名前のない未来」を形にする ムラタブースで出会う3つの注目アイテム
村田製作所(以下、ムラタ)は2026年10月13日、国内最大規模のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2026」(千葉市・幕張メッセ)に出展し、未来を形作っていく技術を披露しました。展示会初出展となった3アイテムについて紹介します。
16 件の記事がヒットしました。 1 ~ 10 件 / 16 件
村田製作所(以下、ムラタ)は2026年10月13日、国内最大規模のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2026」(千葉市・幕張メッセ)に出展し、未来を形作っていく技術を披露しました。展示会初出展となった3アイテムについて紹介します。
最後の聖域ともいわれる学校での働き方改革が進んでいます。そんな中、日々の児童生徒の授業や一人ひとりに向き合った指導、保護者へのきめ細やかな対応、課外活動指導と多忙な日常を過ごされる先生方に対するメンタルヘルス対策をどのように効率的・効果的に行うか、全国の学校現場におけるニーズが高まっています。エデュテクノロジーは、「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」2023年度の採択企業として、ムラタの「疲労ストレス計 MF100」を用いて教師のメンタルヘルス対策に関する事例の創出と、学校組織運営の適正化の一環として「教育現場での疲労・ストレス度可視化」を進めました。北里大学も巻き込んで行われた教育現場とアカデミア、ムラタの三位一体の共創を、取り組みに携わった当事者の皆さんに語ってもらいました。
小型VOC除去システムは、乾燥設備1台あたり年間約2000万円規模の省エネ実現を目指します。生産設備ごとの分散配置「one-by-one」により、クリーンルームの温湿度調整エネルギーを大幅削減し、環境負荷低減と工場効率化、レイアウト自由度を両立します。ローターの小型化・高効率化などの技術課題の克服や、その開発ストーリーを紹介します。
2024年度に実施された「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」にて、最優秀賞を受賞された株式会社Giftsは、瞬時に多方向からエコーを当てる新しい胎児検査システムの開発を進めています。従来の胎児エコー検査が持つさまざまな課題の解決が期待されます。その開発の経緯や将来性、KUMIHIMOへの応募の経緯や期待について株式会社GiftsのCEOである小笠原氏にインタビューしました。
近年、地球温暖化などの影響により、暑さ対策の重要性が増しています。暑さ対策のウェアラブルデバイスを開発・販売しているBiodata Bankは、村田製作所のAMRセンサを完成品状態での検査工程に活用することで、高いレベルの品質管理を実現しました。そこで、AMRセンサを採用した理由や活用方法、村田製作所との共創で得たもの、将来の共創などについてお伺いしました。
技術を融合し、さらなる価値を生み出すオープンイノベーションは、企業やスタートアップにとって魅力的な取り組みです。しかし提携先への情報の開示やコミュニケーションなどには注意が必要です。ここではオープンイノベーションの基礎知識やメリットとデメリット、現状や最適な提携先の必要性などをわかりやすく解説します。
村田製作所とテラスマイルは、2017年より農作物の収穫量向上と収穫量の安定化を目指して土壌センサと農業データ分析というお互いの長所を生かした協業に取り組んできました。電子部品メーカーと農業というコラボレーションが生み出した成果についてご紹介いたします。
2023年度、共創プロジェクト“KUMIHIMO Tech Camp with Murata”に「着衣型心音心電計」というテーマでエントリーし、最優秀賞に採択された株式会社Xenoma。同社の応募動機や受賞の要因、予防医療とは。さらに村田製作所との共創への姿勢などについてお伺いしました。
2022年、ムラタの共創プロジェクト「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」で最優秀賞を受賞したSORA Technology株式会社。後編では、ドローン開発を始めたきっかけやドローン開発において特に気を付けたことなどについてご紹介します。
2022年、ムラタの共創プロジェクト「KUMIHIMO Tech Camp with Murata」で最優秀賞を受賞したSORA Technology株式会社。前編では、KUMIHIMOにエントリーした動機およびKUMIHIMOを通じて得られた成果やムラタとの関わりなどについてご紹介します。