ミリ波レーダーとは―その原理と活用例
ミリ波レーダーは、雨や雪などの状況下でも検知能力が低下せず、目標物までの距離や方位、移動速度が検知可能です。このような特徴をもつミリ波レーダーについて原理や活用例、将来性について紹介します。
4 件の記事がヒットしました。 1 ~ 4 件 / 4 件
ミリ波レーダーは、雨や雪などの状況下でも検知能力が低下せず、目標物までの距離や方位、移動速度が検知可能です。このような特徴をもつミリ波レーダーについて原理や活用例、将来性について紹介します。
AMRは、自律的に最適ルートを選択し走行する搬送ロボットのことであり、物流倉庫や製造現場などでニーズが高まっています。ここでは、このAMRにおけるセンサの誤作動や死角での検知漏れといった課題に対して、LF通信を用いたセンシングの有効性について紹介します。
世界的に海底資源が注目されるなか、その調査に使われる水中ドローン。なかでも完全な自律走行を可能とするAUV(Autonomous Underwater Vehicle)の活用には大きな期待が寄せられています。しかし、電波が届かないといわれる水中でAUVをどのように運行するのでしょうか。ここでは水中通信というAUVの運行に欠かせない技術について解説します。
UWBとはUltra-Wide Bandの略で超広帯域を意味し、UWB無線通信とは超広帯域の周波数帯域幅を利用する無線通信のことで、高精度な位置測位を可能とすることが主な特徴です。近年は、紛失防止などを目的としたスマートフォンへの搭載や、高級自動車のスマートキーへの搭載など民生機器への浸透がみられ、今後、多くの分野で普及が見込まれます。ここでは、そのUWB無線通信の特徴や歴史、用途などを解説します。