H3ロケットに学ぶ―柔軟性と高信頼性、徹底的な低コスト化の両立手法と競争力
村田製作所の部品も採用されている「H3ロケット」は、柔軟性・高信頼性・低コストを兼ね備え、衛星打ち上げの国際的な競争激化に対応すべく開発されました。H3ロケットの機体の概要や構想・開発の背景と要求、また、コスト低減を軸に行われた取り組みについて解説します。
4 件の記事がヒットしました。 1 ~ 4 件 / 4 件
村田製作所の部品も採用されている「H3ロケット」は、柔軟性・高信頼性・低コストを兼ね備え、衛星打ち上げの国際的な競争激化に対応すべく開発されました。H3ロケットの機体の概要や構想・開発の背景と要求、また、コスト低減を軸に行われた取り組みについて解説します。
データサイエンティスト×Murata
データサイエンスを多様な業務で実用化する村田製作所は、「人工知能学会全国大会(JSAI)2024」に参加しました。学会で口頭発表したデータ解析やAI活用の事例紹介、村田製作所の企業ブースでの様子についても紹介します。
データサイエンティスト×Murata
村田製作所では各分野の業務におけるAIモデルの構築・活用を含むデータサイエンスに取り組み、積極的に実用化しています。このページでは、データ戦略推進部による取り組みや、人と組織について紹介します。
5G技術
昨今、高容量とデータ速度の高速化に対する要求が高まっています。Wi-Fiホットスポットが拡張性に欠け過負荷になっている現状を考えると、Wi-Fiではこのような要求に応えることはできません。ネットワークの信頼性と拡張性は企業にとってますます重要になっています。