向H3火箭学习―兼顾灵活性、高可靠性和大幅降低成本的方法和竞争力
“H3火箭”是为了应对日益激烈的卫星发射国际竞争而开发的,具有灵活、高可靠性和低廉成本的特点,也使用了村田制作所的元件。在此对H3火箭的机身概要、构想、开发背景和要求,以及围绕降低成本所实施的举措进行解说。
搜索到 4 篇文章。 1 - 4 篇 / 4 篇
“H3火箭”是为了应对日益激烈的卫星发射国际竞争而开发的,具有灵活、高可靠性和低廉成本的特点,也使用了村田制作所的元件。在此对H3火箭的机身概要、构想、开发背景和要求,以及围绕降低成本所实施的举措进行解说。
数据科学×Murata
将数据科学应用于多种业务的村田制作所参加了“日本人工智能学会全国大会(JSAI)2024”。在此对在学术会议上口头发表的数据解析和AI运用事例进行介绍,此外还介绍村田制作所企业展位的状况。
数据科学×Murata
村田制作所致力于包括在各个业务领域构建和利用AI模型在内的数据科学,并积极将其实用化。本页对数据战略推进部的举措、人员和组织进行介绍。
5G技术
近年来,无法再扩展的 Wi-Fi 热点已然负载过大,无法满足快速增长的更高容量和更快数据传输速度的需求。网络的可靠性和可扩展性对企业来说日益重要。