ミリ波レーダーとは―その原理と活用例
ミリ波レーダーは、雨や雪などの状況下でも検知能力が低下せず、目標物までの距離や方位、移動速度が検知可能です。このような特徴をもつミリ波レーダーについて原理や活用例、将来性について紹介します。
5 件の記事がヒットしました。 1 ~ 5 件 / 5 件
ミリ波レーダーは、雨や雪などの状況下でも検知能力が低下せず、目標物までの距離や方位、移動速度が検知可能です。このような特徴をもつミリ波レーダーについて原理や活用例、将来性について紹介します。
通信速度の単位はbit/秒と時間軸(時間領域)の話ですが、実は、通信分野では周波数領域の視点も必要です。ここでは、スマートフォンなどの通信機器において周波数の話が欠かせないことを紹介します。
6G通信の標準化において、現在、「FR3」と呼ばれる周波数帯が重要な仕様として注目されており、国際的に検討が進んでいます。ここでは、このFR3に関する国際動向と当社の6G通信に対する支援技術について紹介します。
多くの人が利用しているスマートフォンにおいて、音声・画像・動画といったデータは、混信なく通信できています。これが実現できている背景には、データ同士の重なりやノイズによる干渉などの障害を防ぐための技術があるからです。今回その技術の中でも、電波の効率的な活用を目的とした技術である「多重化」と、この多重化技術を利用した「多元接続」について解説します。
多くの人が利用しているスマートフォンにおいて、音声・画像・動画といったデータは、混信なく通信できています。これが実現できている背景には、データ同士の重なりやノイズによる干渉などの障害を防ぐための技術があるからです。今回その技術の中でも、電波の効率的な活用を目的とした技術である「多重化」と、この多重化技術を利用した「多元接続」について解説します。