噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
Wi-Fi 6的降噪措施-2
Wi-Fi6通过使用一种新的调制方式实现了高速通信,但这可能会产生新的噪声问题。此外,还会发生因2.4GHz频段和5GHz频段混合而导致的问题。下面介绍如何处理这些问题。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
Wi-Fi6通过使用一种新的调制方式实现了高速通信,但这可能会产生新的噪声问题。此外,还会发生因2.4GHz频段和5GHz频段混合而导致的问题。下面介绍如何处理这些问题。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
Wi-Fi6通过使用一种新的调制方式实现了高速通信,但这可能会产生新的噪声问题。此外,还会发生因2.4GHz频段和5GHz频段混合而导致的问题。下面介绍如何处理这些问题。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
USB4已经标准化。为了探讨USB4中的噪声问题和对策方法,我们使用内置Thunderbolt3、DisplayPort和PCI Express的Addin卡对其进行了评估。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
USB4已经标准化。为了探讨USB4中的噪声问题和对策方法,我们使用内置Thunderbolt3、DisplayPort和PCI Express的Addin卡对其进行了评估。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
USB4已经标准化。为了探讨USB4中的噪声问题和对策方法,我们使用内置Thunderbolt3、DisplayPort和PCI Express的Addin卡对其进行了评估。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
USB4已经标准化。为了探讨USB4中的噪声问题和对策方法,我们使用内置Thunderbolt3、DisplayPort和PCI Express的Addin卡对其进行了评估。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
与以前的HDMI2.0相比,HDMI2.1的数据传输量约为2.7倍,能够进行高速通信。
HDMI2.1能比以前更高速地传输信号,因此在采取噪音对策时必须注意不要使信号质量受损。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
在无线充电系统中,充电器产生的噪声通过电力传输/接收线圈渗透到智能手机机身,可能会导致接收灵敏度下降。在此介绍在电力接收模块和电力传输模块双方的噪音对策要点。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
在5G通信中,由于外部噪声引起内部发生杂散发射,接收灵敏度可能会降低。此问题可以用一个将高频电感器和电容器组合后的滤波器来处理。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
MIPI是智能手机显示屏和相机线的信号传输方式。在MIPI D-PHY中,差分信号和单端信号混合在一起,因此需要在考虑这一特点的基础上采取噪音对策。