Beyond 5Gと6Gで期待されるテラヘルツ波による通信とセンシング
Beyond 5Gと6Gの時代のキーテクノロジーと期待される「テラヘルツ波」について解説します。5Gを超える高速・大容量通信の実現、直進性という電波の特徴を活かした高精度なセンシングテクノロジーなど、次世代通信が与える革新を紹介。未来の通信インフラを支える無線通信の最新トレンドを学ぶことができます。
最終更新日24 件の記事がヒットしました。 21 ~ 24 件 / 24 件
Beyond 5Gと6Gの時代のキーテクノロジーと期待される「テラヘルツ波」について解説します。5Gを超える高速・大容量通信の実現、直進性という電波の特徴を活かした高精度なセンシングテクノロジーなど、次世代通信が与える革新を紹介。未来の通信インフラを支える無線通信の最新トレンドを学ぶことができます。
最終更新日5G技術
昨今、高容量とデータ速度の高速化に対する要求が高まっています。Wi-Fiホットスポットが拡張性に欠け過負荷になっている現状を考えると、Wi-Fiではこのような要求に応えることはできません。ネットワークの信頼性と拡張性は企業にとってますます重要になっています。
ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)
5G通信においては、外来ノイズにより内部でスプリアスが発生するなどで受信感度が低下する問題が発生する可能性があります。これを高周波インダクタとコンデンサを組み合わせたフィルタで対策します。
ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)
無線LANや一部のLTE通信など、5GHz帯を使用する通信が増えてきています。5GHz帯で問題となりやすいノイズ問題について解説するとともに、対処法について紹介します。