H3ロケットに学ぶ―柔軟性と高信頼性、徹底的な低コスト化の両立手法と競争力
村田製作所の部品も採用されている「H3ロケット」は、柔軟性・高信頼性・低コストを兼ね備え、衛星打ち上げの国際的な競争激化に対応すべく開発されました。H3ロケットの機体の概要や構想・開発の背景と要求、また、コスト低減を軸に行われた取り組みについて解説します。
4 件の記事がヒットしました。 1 ~ 4 件 / 4 件
村田製作所の部品も採用されている「H3ロケット」は、柔軟性・高信頼性・低コストを兼ね備え、衛星打ち上げの国際的な競争激化に対応すべく開発されました。H3ロケットの機体の概要や構想・開発の背景と要求、また、コスト低減を軸に行われた取り組みについて解説します。
Beyond 5G/6G時代の新しい移動体通信ネットワークのインフラとして注目されている非地上系ネットワーク(NTN)について解説します。静止軌道衛星・低軌道衛星、成層圏を飛ぶ無人飛行機(HAPS)の特徴、地上基地局との違いなどNTNのメリットについてわかりやすく説明します。
最終更新日多くの人が利用しているスマートフォンにおいて、音声・画像・動画といったデータは、混信なく通信できています。これが実現できている背景には、データ同士の重なりやノイズによる干渉などの障害を防ぐための技術があるからです。今回その技術の中でも、電波の効率的な活用を目的とした技術である「多重化」と、この多重化技術を利用した「多元接続」について解説します。
多くの人が利用しているスマートフォンにおいて、音声・画像・動画といったデータは、混信なく通信できています。これが実現できている背景には、データ同士の重なりやノイズによる干渉などの障害を防ぐための技術があるからです。今回その技術の中でも、電波の効率的な活用を目的とした技術である「多重化」と、この多重化技術を利用した「多元接続」について解説します。