CEATEC 2023
有助于实现Society 5.0的“接近和力传感器”及“透明ID标签”
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
搜索到 35 篇文章。 11 - 20 篇 / 35 篇
CEATEC 2023
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
CEATEC 2023
村田制作所正在开发一种名为“超声波透射超材料”的新技术,该技术有可能扩大超声波传感器的应用场景。迄今为止,超声波传感器还无法测量金属或树脂等的墙壁外面的对象物体。超声波超材料有可能克服这些测量限制,在医疗、汽车和社会基础设施等各个领域带来创新。
在《技术解说篇》中,我们为大家介绍了PIECLEX的优势、促成开发的契机以及产品化方面的技术性困难等,接下来在《应用和展望篇》中,我们来了解一下PIECLEX的可能性和前景,以及在环境问题等方面带给社会的影响。
村田制作所和帝人富瑞特公司联合创办的“PIECLEX公司”开发了的一种“通过运动实现抗菌”的全新构思的纤维“PIECLEX”。我们向PIECLEX公司的开发人员盐见先生和宅见先生了解了一些开发的幕后故事。在《技术解说篇》中,我们将为大家介绍PIECLEX的优势、促成开发的契机以及产品化方面的技术性困难等。
在推进业务数字化的DX与以脱碳化为目标的GX(Green Transformation=绿色转型)的实践中,IIoT系统不可或缺。关于这一系统的现状以及目前和今后所需要的技术,东京大学的中尾教授与村田制作所进行了相关讨论。本期我们将聚焦IIoT系统的边缘方面所需的技术及其进化方向进行解说。
在推进业务数字化的DX与以脱碳化为目标的GX(Green Transformation=绿色转型)的实践中,IIoT系统不可或缺。关于这一系统的现状以及目前和今后所需要的技术,东京大学的中尾教授与村田制作所进行了相关讨论。本期我们将聚焦IIoT系统的高度数据传输中必不可少的通信基础设施,就边缘方面所需的技术及其进化方向进行解说。
村田制作所与米其林公司密切合作,联合开发了可内置于轮胎内的坚固耐用的小型RFID模块。以此对轮胎从生产到废弃的整个生命周期的使用情况进行管理,推动轮胎商务的创新。
因为新型传染病的影响,人们对空气净化器及空调能创造安全、干净的居住空间的需求开始愈发强烈。因此我们向村田的负离子发生器/臭氧发生器的有关负责人询问了人们对改善空气质量需求的变化和希望负离子发生器/臭氧发生器具备什么样的功能。对村田制作所相关技术报道进行介绍。
因为新型传染病的影响,人们对空气净化器及空调能创造安全、干净的居住空间的需求开始愈发强烈。因此我们向村田的负离子发生器/臭氧发生器的有关负责人询问了人们对改善空气质量需求的变化和希望负离子发生器/臭氧发生器具备什么样的功能。对村田制作所相关技术报道进行介绍。
PoC可以减少连接到车载摄像头的电缆数量,它需要分离信号和电源的偏置T电路。该电路的电感器无法简单地选择,但使用村田的在线工具(BIST)则能轻松选择。因此,我们向BIST开发人员询问了发布的目的和功能的特色。在此介绍与村田制作所相关的技术文章。