H3ロケットに学ぶ―柔軟性と高信頼性、徹底的な低コスト化の両立手法と競争力
村田製作所の部品も採用されている「H3ロケット」は、柔軟性・高信頼性・低コストを兼ね備え、衛星打ち上げの国際的な競争激化に対応すべく開発されました。H3ロケットの機体の概要や構想・開発の背景と要求、また、コスト低減を軸に行われた取り組みについて解説します。
4 件の記事がヒットしました。 1 ~ 4 件 / 4 件
村田製作所の部品も採用されている「H3ロケット」は、柔軟性・高信頼性・低コストを兼ね備え、衛星打ち上げの国際的な競争激化に対応すべく開発されました。H3ロケットの機体の概要や構想・開発の背景と要求、また、コスト低減を軸に行われた取り組みについて解説します。
5G技術
5GのURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications:超高信頼低遅延)のため、MCC(Mission Critical Communications:ミッションクリティカル通信)が、3GPP(3rd Generation Partnership Project:第3世代パートナーシッププロジェクト)リリースの重要な分野として注目されています。コアネットワークサービスの一部として提供されるMCCにより、救急サービス機関は、従来の無線を、スマートフォンユーザーがすでに利用している現代的な通信方法に置き換えることが可能になります。
5G技術
到来した5Gサービスの第1波。そのサービスの1つであるeMBBは、従来の4Gネットワークの拡張ともいえ、消費者に大きなメリットをもたらします。そのメリットとして、ダウンロード速度の大幅な改善、およびコスト効率に優れたデータ(4Gに比べ最大10倍ものコスト抑制が可能)が挙げられます。ここでは、業界のメリットと課題を探っていきます。
コンデンサガイド
信頼性技術とは何なのでしょうか。品質保証のためには、この要因をしっかりと見極め、正しい検証方法を選ぶことが重要です。