“环境解决方案”文章一览

搜索到 13 篇文章。
1 - 10 篇 / 13 篇

分散式废气循环one-by-one VOC清除系统所展示的下一代产品制造形态―同时实现环境负荷降低与成本削减

小型VOC清除系统预计为每台干燥设备实现每年约2000万日元规模的能源节省效果。通过在各生产设备旁进行分散配置的“one-by-one”方式,能够大幅削减洁净室温湿度调节的能耗,同时兼顾降低环境负荷、增进工厂效率及布局灵活度。下面介绍如何克服转子小型化、优效化等技术难题,并分享其开发历程。

  • 共创
  • 脱碳
  • 碳中和

有效利用可再生能源引进集成式绿色能源智能控制方案,走在可持续能源管理的前沿

随着气候危机的加剧,可再生能源正在被越来越多地引入到多个地区。然而,确保稳定供应也面临许多问题,需要有效的能源管理。村田制作所的“efinnos”是一种通过在EMS(能源管理系统)中引入预估技术解决供需不匹配问题的综合可再生能源控制解决方案。开发人员将对早就取得了很多运营实绩的efinnos的特征及其未来前景进行解说。

  • 碳中和
  • 脱碳

发电纤维“PIECLEX”开发秘闻(技术解说篇)

村田制作所和帝人富瑞特公司联合创办的“PIECLEX公司”开发了的一种“通过运动实现抗菌”的全新构思的纤维“PIECLEX”。我们向PIECLEX公司的开发人员盐见先生和宅见先生了解了一些开发的幕后故事。在《技术解说篇》中,我们将为大家介绍PIECLEX的优势、促成开发的契机以及产品化方面的技术性困难等。

  • 开发人员专访
  • 抗菌
  • 碳中和
  • 回收再利用
  • 压电
  • 纤维