電子部品のはたらき

トランジスタとは?

最終更新日
トランジスタ

電子機器の小型化・高性能化を実現する「トランジスタ」の基礎知識を解説します。信号の増幅や回路のオン/オフという主要な機能、NPN型やPNP型といった構造や動作原理を紹介。バイポーラ型、ユニポーラ型、FET、フォトトランジスタなどの種類、開発の歴史や種類・型番の読み方など幅広く説明します。

どんなはたらきがあるの?

信号を増幅する
小さな信号を何倍にも大きくします。
回路をオン/オフする
信号によって電気を流したり、止めたりします。

どんなしくみなの?

トランジスタは、+の性質を持つP型半導体と-の性質を持つN型半導体をつぎ合せた構造です。例えば、NPNやPNPという順番で、同じ種類の半導体がもう一方の種類の半導体をはさんでいます。ここではNPN型を例にしくみを説明します。

動画:トランジスタのしくみ
左がエミッタ、真ん中がコレクタ、右がベースです

【MEMO】

平らな面から見て、左がエミッタ、真ん中がコレクタ、右がベースです。

どんな種類があるの?

半導体の組み合わせや構造によって、さまざまな特性を持つトランジスタがつくられています。

バイポーラ型トランジスタ

バイポーラ型トランジスタ:回路記号

電流の変化で、電圧の変化を取り出します

小信号用
大電流用
パワー用キャンタイプ
パワー用モールドタイプ

ユニポーラ型トランジスタ

ユニポーラ型トランジスタ:回路記号

電圧の変化で、電流の変化を取り出します

小信号用FET
パワー用FET

フォトトランジスタ

光センサ回路

光信号によって 電流を制御します

サイリスタ

電力制御回路

一度、電気が流れると オンのままになります

20世紀の大発明、トランジスタ

マイコンをはじめとする色々なICの中にはトランジスタがたくさん入っています。

トランジスタができる前の電子機器には真空管が使われていました。真空管は小型化が難しく、昔のコンピューターは一台で部屋全体をうめつくす大きさでした。1948年、アメリカのショックレー、バーディーン、ブラッティンの3人が発明したトランジスタは、電子機器の小型・高性能化の道をひらき、暮らしを大きく変えることになります。この功績により、3人には1956年のノーベル物理学賞が贈られました。

知っておこう! トランジスタの型名

トランジスタの型名の最初の3文字は、構造や用途を示しています。
後ろの数字は各メーカーの製品番号になります。

高周波用PNPタイプ 2SA~ 低周波用PNPタイプ 2SB~ 高周波用NPNタイプ 2SC~ 高周波用NPNタイプ 2SD~
たとえば・・・ C1815: このCは「2SC」の略で、NPNタオプの高周波用トランジスタで あることを示しています。 Y: トランジスタの型名の最後に、O、Y、GR、BLの文字がついていることが あります。回路図や部品表に指定がある時は、注意しましょう。

関連記事