電子部品のはたらき

ダイオードとは?

最終更新日
ダイオード

ダイオードは、「整流作用」といわれる電気の流れを一方通行にする半導体素子です。交流を直流に変えるほか、電流の逆流防止や電圧の安定化など電子回路に欠かせない電子部品です。ここでは、ダイオードのしくみをわかりやすく解説。P型・N型を組み合わせたしくみや整流用・定電圧用・LEDなどさまざまなダイオードの機能、そして特徴について基礎から説明します。

どんなはたらきがあるの?

電気の流れを整える
交流を直流に交換したり、逆流を防ぎます。
電圧を一定にする
電源電圧の基準となったり、過電圧から回路を保護します。
検波する
ラジオなどの無線信号から音声信号を取り出します。

このほかにもいろいろなはたらきがあります!

どんなしくみなの?

シリコンやゲルマニウムなどの半導体に、ある物質を少し混ぜると、混ぜる物質によって、P型半導体やN型半導体ができます。この2つをつぎ合わせた構造のダイオードに電気を流すとどうなるのか、動画で分かりやすく紹介します。

動画:ダイオードのしくみ

どんな種類があるの?

半導体の材料や構造によって、さまざまな機能や特性のダイオードがつくられています。

一般整流用ダイオード (シリコンダイオード) ■電気を一方向にだけ流します。→電源回路、保護回路
ダイオードブリッジ ■整流用ダイオードを4つ組み合わせたタイプです。→電源回路
検波用ダイオード (ゲルマニウムダイオード) ■無線信号から音声信号を取り出します。→ラジオ
定電圧ダイオード (ツェナーダイオード) ■逆方向に電圧をかけると、一定の電圧で電気が流れる「ツェナー現象」を利用しています。→電源回路
フォトダイオード ■光を感知すると電流の量が変化します。→センサ、光通信
定電流ダイオード ■電圧が変化しても、電流を一定に保ちます。→LED回路

身近なダイオード! LED

回路記号

パソコンの電源ランプやテレビ画面のバックライト、照明などに使われているLEDもダイオードの仲間です。

ダイオードの中で+と-の電気がくっつく時に、電気エネルギーが光となって放出される現象を利用しています。白熱電球と違って電気エネルギーを直接光に変えているので、効率がよく、エコを実現する照明部品として活躍しています。

LED アノードとカソード

【MEMO】

LEDは足の長い方がアノード、
足の短い方がカソードです。

+と-がくっついて打ち消しあうときに光が発生します
電気を光に変えます

関連記事