BLE18PS080SN1
ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)
INDEX
最近のスマートフォンにおいては、多機能化に伴いバッテリーの容量が増加する傾向にあり、一方、短時間で充電を完了させたいニーズが生まれています。
これに伴い、USB Type-Cを利用した急速充電が採用されることが多くなっています。
急速充電システムにはDC-DCコンバータが利用されますが、DC-DCコンバータは直流をスイッチングによって矩形波に変換して電圧を変換するため、スイッチングノイズが発生します。
急速充電は充電電流値が大きいため、従来の充電器よりもスイッチングノイズの問題が顕著になる傾向があります。
急速充電器から発生したノイズは基板上のパターンやケーブルから空中に放射し、自機の無線受信用アンテナに侵入し、受信感度低下を引き起こします。
受信感度が低下すると、受信可能範囲が小さくなったり、受信速度が低下したり、機器の性能低下に繋がります。
急速充電で発生したノイズによって受信感度が低下する例を紹介します。
以下のデータは、当社が行った調査で急速充電を開始した前後の受信感度を確認したものです。棒が下に伸びるほど感度が高いことを示しています。
急速充電を行うことにより、充電しないときと比べてLTE low band(700~900MHz)の受信感度が低下することが確認されました。
本当に基板上のノイズが原因なのかを確認するため、ノイズ可視化ツールを利用しました。
基板上でのノイズ分布・アンテナに侵入するノイズの観察を行うと、基板上のノイズとアンテナに結合するノイズのスペクトラムが類似していることが分かります。
ノイズの伝導経路を確認したところ、DC-DCコンバータで発生したノイズが電源の出力ラインから平滑コンデンサを経由して基板グランドに伝わり、このノイズがパターンから放射し、アンテナに侵入していたことがわかりました。
先程の調査の結果、DC-DCコンバータの出力部からノイズが流出していたことが確認できたため、出力部にフェライトビーズを挿入することが効果があると予想されます。
また、同様に入力部もノイズ流出元になりやすいので、入力部にも同様にフェライトビーズを利用することが望ましいです。
使用するフェライトビーズですが、急速充電で大電流が流れるため、定格電流の高いものを選ぶ必要があります。
そのうえで、無線キャリア周波数のノイズに対応するために、高周波特性に優れたものを選びます。
BLE18PSシリーズは最大8Aに対応し、GHz帯まで高インピーダンスを得ることができ、この用途に最適です。
BLE18PS080SN1

フェライトビーズによるノイズ対策の効果を実機で確認しました。
フェライトビーズBLE18PS080SN1を平滑コンデンサの前に挿入しました。
フェライトビーズを挿入することでどれだけ受信感度が改善されたか確認しました。
急速充電中の感度を挿入前後で比較した結果、LTE Low bandの700MHz-900MHzで受信感度が改善されていることが確認できました。
実際にノイズが減っている様子をノイズ可視化ツールで確認しました。
基板上に分布するノイズレベルが減っているのが確認できます。
アンテナに侵入するノイズも、下図のようにレベルが低下しているのが確認できました。
フィルタを挿入することにより、DC-DCコンバータの効率に影響が現れる懸念が合ったため、影響が出ているかどうかを確認しました。
その結果、フィルタ挿入前後で効率には変化が見られず、効率に悪影響を与えていないことがわかりました。
今回はDC-DCコンバータの出力部のみフィルタを挿入しましたが、入力部にも挿入することをおすすめします。 (BLE18PS080SN1)
今回の検証例では問題になっていませんでしたが、入力側にもスイッチングノイズが漏れて問題となる場合があるためです。
フィルタ挿入ポイント① チャージャICの出力部(平滑コンデンサ前)
フィルタ挿入ポイント② チャージャICの入力部(入力コンデンサ前)


品番 | サイズ | インピーダンス at 100MHz | 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
at 85℃ | at 125℃ | |||
BLE18PS080SN1 | 1.6×0.8×0.6mm | 8.5Ω | 8A | 5A |
品番 | 在庫検索 | サイズ | インピーダンス | 定格電流 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
at 100MHz | at 1GHz | at 85℃ | at 125℃ | |||
1.6×0.8×0.8mm | 10Ω | 45Ω(Typ.) | 6A | 3.5A | ||
1.6×0.8×0.8mm | 16Ω | 70Ω(Typ.) | 5A | 2.8A | ||