5G技术 5G 挑战:电池寿命 5G 本身可能比其前任产品耗电更高,但是对于 5G 设备上的电池消耗而言,最大的影响可能来自用户。随着 5G 的功能越来越多,对设备的需求也将增加,诸如 VoLTE、屏幕、摄像头和更多的连接设备等苛刻的功能将影响电池的使用寿命。 5G 电池寿命 AI 温度管理 Security camera 2020/09/07
5G技术 5G 挑战:温度管理 5G 设备和天线的温度管理可能会成为一个越来越热门的话题,因为与 4G 等 LTE 前代设备相比,其产生的热量呈指数级增长。 5G 温度管理 Battery life safety 2020/09/07
5G技术 5G 组件技术 5G 前景广阔,但要发挥其潜力,还需要巨大的技术进步。我们着眼于技术的可行性,其所需要的条件,以及组件级创新对商业成功的重要性。 5G 增强型行动宽频(eMBB) 海量物联网 关键任务系统 区域网络 移动性 温度管理 电池寿命 低延迟 微型化 2020/09/07