人与汽车技术展 2026 村田制作所展位报告:展示面向“New Mobility社会”的技术
村田制作所(以下简称“村田”)参加了于2026年5月27日举办的日本国内规模很大的汽车技术展览会“人与汽车技术展 2026”,展示了面向下一代移动社会的技术。本文将对通过近距离检测为实现自主移动做贡献的设备等引人注目的展品进行相关介绍。
搜索到 12 篇文章。 1 - 10 篇 / 12 篇
村田制作所(以下简称“村田”)参加了于2026年5月27日举办的日本国内规模很大的汽车技术展览会“人与汽车技术展 2026”,展示了面向下一代移动社会的技术。本文将对通过近距离检测为实现自主移动做贡献的设备等引人注目的展品进行相关介绍。
村田制作所(以下简称“村田”)参加了展示移动产业前沿技术等的展会“Japan Mobility Show 2025”(以下简称“2025日本移动出行展”)。在此,我们就本次展会所寄予的愿景以及村田对移动工具与机器人未来的构想,采访了相关负责人。
无线供电是一种有望用于移动设备、工业物联网设备、电动汽车等出行领域以及医疗设备等众多领域的技术。在此将介绍无线供电的未来愿景,以及村田制作所研发的无线供电技术之一——腔体谐振式WPT及其应用构想。
2025年5月21日,村田制作所参加了日本规模很大的汽车技术展览会——“人与汽车技术展”,展示了有助于提高电动汽车可靠性的产品和技术等。在此,我们将对受到关注的展品和移动解决方案业务进行相关介绍。
钥匙是汽车访问的不可少的物品,它已从传统的实体钥匙演变为无钥匙的钥匙和智能钥匙。此外,为了对应CASE等新的移动概念,人们正在开发数字钥匙以实现进一步发展。
在此,我们将对数字钥匙的基础知识以及支持钥匙功能的通信技术进行相关解说。
“H3火箭”是为了应对日益激烈的卫星发射国际竞争而开发的,具有灵活、高可靠性和低廉成本的特点,也使用了村田制作所的元件。在此对H3火箭的机身概要、构想、开发背景和要求,以及围绕降低成本所实施的举措进行解说。
DX×Murata:随着DX不断发展的制造业未来
通过将开发过程转为虚拟化会催生何种创新?讲解村田推进的应用AI构建的赛博物理系统。
PoC可以减少连接到车载摄像头的电缆数量,它需要分离信号和电源的偏置T电路。该电路的电感器无法简单地选择,但使用村田的在线工具(BIST)则能轻松选择。因此,我们向BIST开发人员询问了发布的目的和功能的特色。在此介绍与村田制作所相关的技术文章。
在后篇中,我们从村田开发及提供的车载电感器产品中着重选择了两类产品,并询问了这些产品的优势及今后发展的方向性。
车载网络的相关技术开发正在日新月异,面对即将到来的CASE时代,这些技术开发的节奏也在逐渐加快。村田开发、提供各种构建高性能车载网络时不可或缺的电感器产品。在村田,我们正在准备开发和生产系统,以便我们能够快速开发符合最新车载网络标准的产品,并在必要时尽可能多地提供具有必要功能的电子元件。