5G技术 5G 关键任务系统 由于 5G 的超高可靠性和低延迟通信 (URLLC),关键任务通信 (MCC) 已成为 3GPP Release 部分的重点领域。作为核心网络服务的一部分,它允许将紧急服务以智能手机用户目前已拥有的,更现代的通信方法来代替传统无线电。 5G 关键任务 汽车 URLLC 保健 医疗 可靠性 紧急服务 关键任务系统 2020/09/07
5G技术 5G 增强型行动宽频 (eMBB) 增强型行动宽频 (eMBB) 可为消费者带来了巨大的收益,它将是现有 4G 网络的延伸,并随 5G 服务的第一波浪潮投入使用。这些收益包括下载速度的显着提高和更具成本效益的数据传输,与 4G 相比最高可便宜 10 倍。我们将以此探讨行业中的利益与挑战。 5G URLLC 关键任务 汽车 保健 医疗 可靠性 紧急服务 增强型行动宽频(eMBB) 2020/09/07