支撑“○○科技”进化的电子技术
运用科技提供新的产品附加价值和客户体验的时尚科技是什么
时尚科技将运用科技推动客户体验(CX)的进化并赋予产品新的附加价值。在此为您介绍不断普及的IT和DX带来的CX的提升,以及在越来越受到关注的数字化制造、智能织物以及可穿戴产品方面的电子科技的运用。
搜索到 4 篇文章。 1 - 4 篇 / 4 篇
支撑“○○科技”进化的电子技术
时尚科技将运用科技推动客户体验(CX)的进化并赋予产品新的附加价值。在此为您介绍不断普及的IT和DX带来的CX的提升,以及在越来越受到关注的数字化制造、智能织物以及可穿戴产品方面的电子科技的运用。
CEATEC 2023
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
我们采访了精通服装行业的经营顾问福田稔先生,请他谈谈战略性打造品牌的必要性、保护所构建的品牌价值的“品牌保护”方案、以及利用技术推进这些方案的基本方法。
福田先生在给那些希望提升自己公司产品品牌价值的企业提出建议的同时,他还表示对RFID等商品溯源性相关技术及解决方案充满了期待。