土壤传感器
Terrace Mile株式会社(以下简称“Terrace Mile”)开发并推广了利用物联网进行的农业数据分析服务“RightARM”。株式会社村田制作所(以下简称“村田”或“村田制作所”)一直为Terrace Mile供应持续测量土壤和水质的土壤传感器。关于农业咨询企业Terrace Mile与村田之间的合作所取得的成果,我们采访了Terrace Mile的代表董事生驹祐一先生和负责客户成功的渡边浩基先生。
――说到对农作物生长造成影响的环境,我们会想到日照时间、CO2浓度以及温度和湿度的平衡等,土壤传感器是测量土壤内部状态的传感器。为什么需要测量土壤内部的状态呢?
生驹先生:Terrace Mile一直致力于使用传感器测量田地的状态并收集数据。此外,我们还一直在与多种传感器的制造商进行合作,但这些传感器仅能提供日照、温度和湿度的平衡等土壤之上的数据。据说事实上影响农作物生长的因素有2到3成在土壤之上,7到8成在土壤内部。因此,为了实现农产品稳定丰收,就需要土壤内部数据即土壤的准确数据。
――所以你们决定寻找一种能对土壤内部,即土壤的准确状态进行测量的方法。以前的测量方法存在不足吗?
生驹先生:我们也尝试过将铁板插入土壤进行测量、对土壤进行取样测量等方法,但都不够准确,样本数量和取样期间也受到限制。而且,无法一直收集数据。这就无法获得对农作物生长非常重要的土壤水分含量等数据。
――请告知你们是如何知道村田的土壤传感器的。
生驹先生:原因2017年在福冈县举办的一次活动。我们在那里有了与村田制作所的新业务负责人交谈的机会,得知村田制作所正计划在农业领域开展业务。当我们向该负责人介绍了Terrace Mile在土壤数据测量方面遇到的问题时,他表示村田制作所的土壤传感器能够方便、持续地收集更加准确的土壤数据。
――开始使用村田的土壤传感器后,是否已能收集到准确的数据?
渡边先生:土壤环境因田地而异。例如,土壤传感器到植物和灌溉软管的距离因生产商而异。因此,导入当初就存在无法获得准确数据的情况。此外,还有土壤传感器与土壤接触不牢固等安装缺陷。
但是,由于村田制作所的技术人员来到现场并对安装方法进行指导,我们很快就开始收集到准确的土壤数据了。
――你们是否得到了关于如何利用收集到的数据方面的指导?
渡边先生:从导入当初开始,村田制作所的技术人员就参加了本公司、县、JA和生产商参加的研讨会。村田制作所的技术人员在研讨会上就如何对收集的数据进行比较以及着眼点举办了讲座。之后,两家公司不仅就数据收集,还就数据分析等进行了进一步讨论。如今,可以进行多种类型的分析。这些分析结果还可以作为农民的经营数据使用。
――自2017年以来,你们与村田进行了多种方式的合作。请谈谈在合作中对村田的印象。
生驹先生:了解土壤内部的状态意味着“将植物的声音可视化”。我觉得村田制作所的土壤传感器在以高精度测量植物的声音——土壤数据方面表现非常出众。只要将村田制作所的土壤传感器插入土壤中即可收集到准确的数据。对于Terrace Mile来说,与这项技术相遇是一次根本变革性的转折。
――您对村田技术团队的印象如何?
生驹先生:村田制作所的技术人员会听取农民和农业指导员的意见并进行说明和指导。此外,对于几乎全部提问都能当场获得回答,这样的速度让我们感受到村田制作所对其技术充满了热情。
――请告知与村田合作取得的成果。
生驹先生:Terrace Mile专注于分析能力和软件,村田制作所则开发易于使用且精度高的土壤传感器。两家专业领域不同的公司能够共同合作,推动业务发展,我觉得这是一项重大成果。
例如,即使针对同样的数据,Terrace Mile和村田制作所使用的分析方法也不同。针对Terrace Mile和农业指导员可能会漏掉的可疑数据变化,村田制作所的技术人员毫无遗漏地对数据的可靠性提出了质疑。两家相互合作的公司通过这样相互共享数据并提供知识,能够从更多的角度进行分析。
――另一方面,农民是否不喜欢使用智能手机和个人电脑等数字终端进行操作?
生驹先生:导入当初,我们有这样的担忧。然而,当农民意识到通过查看数字设备上显示的信息掌握土壤状态的好处后,他们已开始主动要求提供更缜密的分析结果。
――农民看到解析结果后,他们的行为和意识是否有所改变?
生驹先生:通过充分使用解析结果增加了产量,这个好处当然有,农民现在在种植期间会经常使用智能手机应用程序确认传感器数据。而且,他们还根据这些数据对灌水量以及天窗的打开和关闭进行改进。我认为意识和行为上的这些变化非常重要。
――请告知Terrace Mile与村田制作所今后合作的方向以及您对村田的期望。
生驹先生:农业政策的效果是根据每年的收成来判断的。虽然我们与村田制作所已经合作了很长时间,但我们每年只对结果进行一次判断,因此有很多结果还需要继续合作才能做出判断。Terrace Mile目前正在通过一种名为“趋势预估技术”的算法来对分析进行测试。这是一项对田地的状况进行预估的技术,我们认为今后需要在趋势预估技术方面进行合作。特别重要的是,村田制作所的土壤传感器对于建立这项技术不可或缺。我们希望今后继续保持牢固的合作伙伴关系,共同发展我们双方的业务。
采访结束时,生驹先生对农业的未来和Terrace Mile的作用发表了以下看法。我想以此作为本文的结尾。
生驹先生:在全球范围内,从事农业的人数呈现明显减少的趋势,并且正在迅速老龄化。因此,在生产和消费之间构建“生产并食用所需要的食物”这样的关系至关重要。为了实现这一目标,需要对生产和消费进行宏观设计,而进行宏观设计,数据至关重要,村田制作所的土壤传感器也至关重要。
我认为Terrace Mile在农业方面实现的使命是利用村田制作所的土壤传感器,并将Terrace Mile的分析结果作为宏观设计提供给日本各相关省厅以及未来的农民。
此外,我们还在向粮食短缺地区供应粮食方面发挥着作用。如果能从日本帮助其他国家,那么就需要这样做。通过数据使土壤状态可视化,并提供“这里能生产什么”的信息,从而帮助提高产量。我相信,这样做特别需要的是高精度的土壤传感器。
左:生驹祐一先生 代表董事
右:渡边浩基先生 客户成功负责人