通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战的主要图片

通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战

2023年度,株式会社Xenoma(以下简称“Xenoma公司”)参加了与村田制作所(以下简称“村田”)的共创项目“KUMIHIMO Tech Camp with Murata”(以下简称“KUMIHIMO”)并获得了大奖,该项目大范围征集使用村田硬件的创意并与村田共同实现该创意。
Xenoma公司的参赛主题是一款名为“穿衣式心音心电图仪”的智能服装。我们就该智能服装的灵感来源、如何与村田相遇、参加KUMIHIMO的经过以及与村田的合作等对Xenoma公司的Co-Founder & 代表取缔役CEO网盛先生进行了采访。

1. 关于Xenoma公司

――请告知Xenoma公司成立的背景、公司内部的体制以及迄今为止开发和销售的产品。

成立背景和业务内容

公司成立于2015年11月,是东京大学和JST ERATO染谷生物和谐电子项目的衍生公司。
基于该项目的可伸缩电子技术,我们开发了以下产品并将其商品化:穿戴舒适、患者可自行穿脱并能采集心电图的智能服装“e-skin ECG”;可方便地实现高精度动作捕捉的“e-skin MEVA”;通过肌肉电刺激提高健身效率的EMS训练服“e-skin EMStyle”等。其中,e-skin ECG可从医院邮寄到患者家中,并在检查后邮寄回医院,从而实现在家24小时心电图检查。

e-skin ECG图片
e-skin ECG

Xenoma公司的体制

公司员工包括硬件电子电路工程师、创建智能手机应用程序和构建服务器的软件工程师、设计外壳的产品设计师和负责机构设计的机械设计师。此外,还有临床检查技术人员等医疗领域的专业人员参加。

2. 获得KUMIHIMO大奖的感想

――祝贺贵公司获得KUMIHIMO大奖。
请就参加KUMIHIMO的动机及获得大奖后的感想和获奖原因,谈谈作为Xenoma公司的看法。

参赛动机和获奖感想

穿衣式心音心电图仪并不是为KUMIHIMO而策划的,原来就是我们公司的一项策划。我们认为KUMIHIMO中展示的传感器在我们的策划中不可或缺,这就是我们申请参加该项目的原因。
尽管如此,我们还是非常荣幸地获得了大奖。我们计划用奖金购买设备,推进穿衣式心音心电图仪的开发。我们还觉得这是一个机会,可以让我们在许多方面拓展合作关系。

通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战图片1

获奖原因

这个策划已经设想了一段时间,因此,要开发的产品的规格和商品化过程的大致印象已经完成。也就是说,这不是为了参赛而进行的策划,而是经过深思熟虑后自行开发和商品化的策划。我想这就是我们能够获奖的原因。

3. 穿衣式心音心电图仪的开发

――请告知贵公司为什么要开发穿衣式心音心电图仪、选择村田的声学传感器的过程及原因,以及与村田合作的现状。

什么是穿衣式心音心电图仪?

穿衣式心音心电图仪是一种集心电图仪和心音图仪于一体的服装。一旦穿上这种衣服,就能获取心电和心音双方的数据,就诊后可在家中进行心电图和心音图检查。由于可以在家中进行检查,因此可以增加检测频率,我们认为它是预防心血管疾病的理想检查工具。

通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战图片2

为什么开始研发穿衣式心音心电图仪

心血管疾病主要分为两大类:“心律失常”和“血虚”。一般来说,心律失常通过24小时动态心电图检查进行诊断,而血虚则通过超声心动图进行诊断,两者分别进行诊断。但事实上,如果同时进行这两种检查,疾病的检出率会更高。因此,我们认为,如果在已经商业化的心电图检查用e-skin ECG上配备可以检测心音的传感器,就有可能同时诊断心律失常和血虚。

4. 与村田声学传感器的相遇

――请告知是什么促使贵公司获得了在穿衣式心音心电图仪中使用声学传感器这种想法?以及对今后的展望。

在CEATEC上的提案

我们以前就与村田在电子元件领域有信息交流。关于穿衣式心音心电图仪,我们开始也考虑使用灵敏度高、可进行推压检测的薄型传感器。
然而,在2023年10月的CEATEC※上,我们有机会与村田的工作人员进行了交流,他向我们介绍说声学传感器可能更适合并且已成为KUMIHIMO的募集主题。因此,我们加入了KUMIHIMO。

※电子和IT相关团体和企业参加并发表前沿产品和技术的展示会。

通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战图片3

未来展望

自获奖以来,我们已经收到了声学传感器,并实现了通过无线或有线连接将心电图导入PC。由于声学传感器收集的是通过皮肤传播的声音数据(心音数据),因此今后需要确保人人都能使用这种传感器收集正确的心音数据。我们的目标是在一年内收集到健康人的准确心音数据。

5. 关于与村田的合作

――我想贵公司迄今为止已与许多不同领域、不同文化和不同规模的企业有过合作或在合作项目中发表过演示。请告知这些企业与村田和KUMIHIMO有何不同?

在沟通上的安心感

我们与村田的合作已有4-5年时间。在此期间,我们一直保持着信息交流。特别是在我们无法获得的传感器的使用方法和功能方面,村田提供的建议非常有用。事实上,很少有这样的企业,我觉得这是因为村田尊重Xenoma公司。而且,从我们建立合作关系之初就担任负责人的人至今仍在参与等方面也让我们在交流中倍感放心。

通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战图片4

开放的企业文化

这是我初次感到村田在多种多样的技术资产方面拥有开放利用的文化,这令人感到非常有趣。
例如,在将提供的传感器连接到Xenoma公司的系统并提取信号时,需要传感器电路的信息。在许多情况下,其他公司并不提供详细的传感器电路规格。在这种情况下,接口部分也由Xenoma公司生产。然而,这样就很难实现理想的功能。在这方面,村田制作所积极为我们提供试制品和技术信息。因此,我们能够了解传感器电路的细节,从而开发出功能更强、更方便的产品。我们认为这对合作非常有吸引力。

对Murata/KUMIHIMO的期望

我对村田制作所的技术能力并不担心,因为他们迄今为止一直与我们进行了非常认真的沟通,所以我不担心他们会像大公司中常有的那样把一切都扔给我们负责。由于涉及到开发,所以我们有时会在性能方面要求改进,但我们认为可以在实际可能的范围内共同推进。

6. 总结―编辑后记

Xenoma公司的业务范围包括从心电图和心音图等专业医疗领域到与骨骼和肌肉功能相关的动作捕捉和EMS训练。Xenoma公司与村田声学传感器相遇并获得了KUMIHIMO的大奖。
这象征着“医工合作”,即Xenoma公司开发智能服装,村田提供硬件技术。不仅是医工合作,也是双方在各自领域的知识和技术力量的结合。我觉得这正是KUMIHIMO的魅力所在,也是Xenoma公司获得KUMIHIMO大奖的原因。

通过与声学传感器的共创向预防医疗挑战图片5

网盛一郎先生
Xenoma公司的总裁兼e-skin事业部负责人

关联网站

相关文章