什么是产生技术的创造力融合―开放式创新?的主要图片

什么是产生技术的创造力融合―开放式创新?

“开放式创新”通过不同行业之间的交流和合作产生创新,对企业来说是一项有吸引力的活动。但是,要组建团队来实现目标、推进项目并帮助商业获得成功,就需要正确理解开放式创新。
本文对开放式创新从基础知识到好处和坏处进行解说。此外,还以制造业为例,对开放式创新的现状以及推进过程中的注意事项等进行相关解说。

1. 什么是“开放式创新”?

“开放式创新”是指通过企业之间的交流和合作产生创新的活动。在很多情况下,交流和合作的伙伴来自不同的行业,也包括大学、研究机构和初创企业。通过开放式创新进行交流和合作,由此融合软硬件技术、知识和经验,可能会解决在单个企业内难以实现创新的问题并发掘新的价值。

什么是产生技术的创造力融合―开放式创新?图片1

2. “创新”与“开放式创新”的区别

以前,创新是在单个企业或集团内进行的。例如,通过自己公司内部的技术和想法提高现有的自己公司产品的精度、产生更高质量的产品等,活动被称为“封闭式创新”。但是,随着国际性企业之间竞争的加剧,通过封闭式创新已经难以启动新业务、开拓新市场。在这种情况下,逐渐获得人们重视的活动就是“开放式创新”。

“创新”与“开放式创新”的区别图片
图1 “创新”与“开放式创新”的区别

3. 开放式创新的好处和坏处

开放式创新的好处是合作组织之间通过相互共享技术和知识来催生新的价值。另一方面,共享重要信息对企业来说也有坏处。通过事先掌握这些好处和坏处,可以顺利推进开放式创新。

开放式创新的好处

开放式创新主要有以下3个好处。

  • 获取新技术和技能等
    可以获得自己公司没有的新知识和技术。通过将自己公司的技术与其他行业的知识和技术进行相互补充,可能会解决仅靠自己公司难以解决的问题并产生新的创新。
  • 可以推行广范围的战略
    通过利用其他公司的技术和技能,可以推行超出自己公司领域的业务战略。由此可以使自己公司能够灵活应对迅速变化的市场需求。
  • 缩短研发时间
    如今,随着产品生命周期变得越来越短,缩短新产品的开发周期变得非常重要。通过利用其他公司的技术对自己公司没有的技术进行补充,可以缩短研发新技术所需的时间。

除此之外,还有望通过获得同行业其他公司不具备的能力来提高市场知名度、加快推进业务以及进一步降低研发成本等好处。

开放式创新的坏处

开放式创新主要存在以下3个坏处。

  • 泄露机密信息、知识产权等风险
    自己公司的机密信息可能会泄露给其他公司。特别是在将自己公司的技术或客户信息提供给其他公司的情况下,这种风险更高。
  • 明确目的
    为了尽可能多地获得开放式创新带来的利益,需要明确自己的目的。开放式创新说到底只不过是一项为实现目的而开展的活动。如果目的不明确,开放式创新最后很可能会成为一种严重的浪费。
  • 自己公司的研发能力下降
    将有限的预算投资到开放式创新上会减少分配给自己公司推进的其他研发的预算。特别在迄今为止自己公司一直推动的研发预算减少的情况下,员工可能会失去动力,从而导致人才流失的结果。

这些缺点需要通过事先调查和讨论解决,例如明确要向合作伙伴披露的信息,明确业务计划,制定研发投资计划时考虑好各方面的平衡等。

4. 开放式创新的现状

在各个行业,通过封闭式创新实现技术革新的竞争力已开始显现其局限性,现在对开放式创新的期待和理解不断加深。但是,如上所述,开放式创新有好处也有坏处。因此,在此我们以制造业为例对开放式创新的现状进行说明。

制造业的开放式创新

近年来,制造业致力于开放式创新的企业也越来越多。但是,与其他行业相比,现状是其数量较少。特别是在中小企业当中,致力于开放式创新的企业不到20%(图2)。合作伙伴大多是日本国内的大学和研究机关,同行业、中小企业、创业企业、日本海外机构等仅为少数(图3)。

开放式创新的举措状况图形1
图2 开放式创新的举措状况
开放式创新的举措状况图形2
图3 开放式创新的举措现状(可以回答多个选项,所以合计值不一定等于100%)

资料来源:日本经济产业省网站

※该链接页面为日文。

以下是制造业开放式创新进展缓慢的原因。

  • 拘泥于自给自足(封闭式创新)
    对于从事制造的技术人员来说,通过自己的能力解决问题是一项重要的使命,对利用公司外部的技术和知识解决问题存在抵触情绪。因此,即使有能够有效解决问题的公司外部组织,也不会积极使用其技术和知识。这种拘泥于自给自足的想法妨碍了开放式创新。
  • 人才和技能问题
    进行开放式创新需要与其他企业、研究机构等进行大范围的沟通。这种沟通不仅需要制造技术,还需要广博的业务相关知识和沟通能力。缺乏具备这些技能的人才给制造业的开放式创新造成了困难。
  • 技术泄露的风险
    对于将技术能力作为核心竞争力的制造业来说,开放式创新很大的担忧就是自己公司拥有的知识和技术泄露。这种担忧会导致拘泥于自给自足,结果是有时会导致对开放式创新持消极态度。

由于上述原因,制造业的开放式创新难以取得进展,而且,即使进行了开放式创新,也存在很多投资无法转化为业务、无法带来企业利润的情况。

制造业中的开放式创新的必要性及注意事项

然而,随着全球竞争的加剧和产品生命周期的缩短,企业如果不引进开放式创新就很难保持国际竞争力。
此外,说到创新,可能会给人一种应该由初创企业和高新企业对其进行挑战的印象。但是,在市场需求瞬息万变、人才短缺已成为严重问题的制造业,即使是大企业也需要接受通过开放式创新催生新价值的挑战。
对于企业来说,开放式创新是一项重大业务,有很多好处,也有很多坏处。正因为如此,在选择合作伙伴时需要非常谨慎。尤其是商业化,不仅需要合作伙伴的技术能力,技术信息的公开程度以及及时准确的应对也不可或缺,此外,针对售后支持的举措也是影响商业化后的企业利润的要点。

5. 总结

什么是产生技术的创造力融合―开放式创新?图片2

许多企业和大学已经通过开放式创新进行合作并开始催生新价值。在这种状况下,制造业中的开放式创新滞后是影响“产品制造”的未来的重大问题。
开放式创新旨在通过不同领域的组织相互合作并进行技术融合来催生新的价值。制造业中的许多坏处和问题似乎表明需要与理想的合作伙伴进行合作。

关联网站

相关文章