汽车电子的未来
扩大产品阵容、实现一站式购物的元器件业务
对于自动驾驶和xEV等汽车的发展,电子技术是不可或缺的。
村田的愿景是成为未来汽车领域的关键一员。
※这是2018年采访时的职位。
代表董事
专务执行董事
井上 亨
村田制作所:现代汽车业界的技术宝库
从无线电到智能手机,村田一直致力于创建具有先驱性的解决方案和革命性的先端电子技术。而在当下,高科技汽车正面临着这样的需求。
如今大部分的高科技汽车都严重依托于电子技术的创新,例如电子动力传动系统、和配备ECU的设备等,而其中尤甚者要数村田制作所的专业领域——ADAS了。
村田制作所设计开发的MLCC,已经能够完美适用于无线电、电视和电脑等各类很新电子娱乐设备。在这个基础上,我们凭借多年向业界各方提供的很新元器件经验,如今我们正逐步将这一专业知识应用到当今的汽车行业领域中。

Turnkey (一站式方案) 生产
汽车比其他任何电子器械都需要更优的耐久性。从上游材料选用、产品设计、规划到后期处理技术,我们强大的产品开发能力让一站式生产成为可能。而我们社内特有的的生产体系,让我们公司的产品能够拥有更高的辨识度与差异性。
在我们众多的高性能产品中,MLCC是我们元器件事业的核心。我们拥有业内最丰富的产品种类,这让我们几乎能够为客户的任何需求提供完美的定制解决方案。

业界技术的宝库
村田制作所是一座拥有大量业界先端技术的宝库。我们的MLCC、 超级电容、硅电容器和 聚合物铝电解电容器等产品正引领着整个业界。这也就意味着,我们的客户能够在村田制作所获取他们需要的一切产品和相关服务。
同时,我们也非常注重通过M&A吸收外部的优良技术。例如,村田最近收购了一家耐温硅电容器的法国公司。这家公司所生产的电容器可以在200℃以上的高温环境中运行,现在已成为我们的优良技术之一。在薄膜电容器领域,耐高温薄膜素材的研发也在不断进步。在村田与另一家合资企业的产品中,有一款薄膜电容器可以承受125℃的温度,并且能在此温度下正常工作,值得一提的是,这款产品近期即将上市。此外,我们的产品中除了有传统的汽车专用高频电感以外,还有全新改良的功率电感。在以太网电动汽车的需求不断增加的今天,我们为能够提供如此卓越而高品质的功率电感而感到十分自豪。
作为Turnkey提供商,村田制作所自行研发的,部分外包的,以及收购获得的产品技术,包括多种电容器和电感器技术,让我们能够尽可能满足客户的需求并提升他们的满意度。同时,我们也根据客户需求和基层意见,开发和生产了大量可定制的产品。这些事例证明在我们创新科技研究和生产技术的共同发力下,我们能够满足甚至超越客户的制造需求。
随着行业不断变革,未来的汽车将变得更加安全,更加环保,更加便捷。高质量的电子解决方案也将成为汽车制造业的核心和关键。从MLCC的专业知识,到最近收购的一系列先进技术,我们在电容器领域树立了声誉。通过战略收购与内部创新,我们有信心应对当今汽车行业的需求和挑战,成为汽车行业所需的一站式仓库。