汽车电子的未来
应对汽车市场变化的同时,致力于村田式产品的研发
对于自动驾驶和xEV等汽车的发展,电子技术是不可或缺的。
村田的愿景是成为未来汽车领域的关键一员。
※这是2018年采访时的职位。
董事
常务执行董事
岩坪 浩
携手村田,共创汽车行业未来
在这个瞬息万变的信息时代,对于汽车行业来说,客户越来越依赖社交媒体和互联网进行研究与沟通,满足客户的需求更是村田的当首任务。村田制作所以很新的思考方式改进并满足在整个销售流程和商品持有期间与购买者的互动。及时掌握客户的特殊需求与问题。村田认为,要做到有效的客户细分必须目标明确,并进行详细的研究设计,从而形成可实际操作的敏锐洞察,智慧决策,突破创新,进而满足更加多元化的消费者需求。
众所周知,村田制作所在MLCC(多层陶瓷电容器)领域有着精湛成熟的技术并拥有生产多种类型高性能元器件的历史。村田之所以会成功取决于坚持创新、推广新产品,以及除了给消费者舒适安全驾驶之外,还有更多人性化理念。
领先市场
科技在与时俱进发展的同时进而带来一系列的环境问题,村田制作所在满足消费者和市场需求的同时,更注重在汽车环保和节能方面能否给消费者一个安心舒适的驾驶感。
近几年,高性能、自动化、安全性能成为电动汽车被关注的要点,其市场需求不断上升。可喜的是,通过在该领域的不懈努力,让我们的年度收益额增加了10%并且这个比例仍在持续上升,我们预计汽车部门业绩2018年度能再次节节高升,达到20亿美元左右的收益。与此同时,我们其他的产品也同样交出了令人激动和满意的答卷。ECU、高可靠性的元器件和传感器成就有目共睹,而村田的电容、EMI滤波器、陶瓷振荡器等产品在汽车行业中也经受住了时间的考验。展望未来,为了推动汽车行业的发展和提升客户满意度,今后我们将继续扩充产品阵容,期望我们在未来创新中获得更显著的成就。
创新法宝
不盲目追求规模,而更注重与时俱进对应市场的发展和消费者的需求变化。分析客户所需数据来考虑投资动向,供之所需。与各大制造供应商之间的交流会谈也在我们决策过程中提供了很关键的信息。通过客户数据分析,我们除了内部材料技术的创新,还以很新数据分析技术超大化地满足客户所需,自我完善,追求创新技术。
创新不仅仅归功于村田制作所内部,我们也与大学以及其他企业保持着紧密而开放的合作关系,使我们更加深入了解新技术。考虑到市场持续而迅速的变化,这样的决策是非常必要的。通过汇集各国精英合作商的知识与村田的优势,我们可以生产出更广泛的产品以及实现更高的生产力。
为了在激烈的竞争环境中赢得广大消费者的信赖和市场份额,我们期待在未来能够迎接新的挑战。在一个‘物竞天择,适者生存’的时代里,知识技术的共享是互赢的关键所在。因此我们始终秉承技术创新的三个关键:一、与优异制造供应商共享很新知识并探讨现存问题;二、锁定目标技术与其适用范围;三、与海内外强强联手,高效研发并推进新项目。
我们相信,共享与合作是未来技术开发中关键的一环。村田的工程师们将与全世界的合作方一起放眼未来,为所有类型的汽车提供可持续的、安全的和符合人体工程学的最优解决方案。而在行业监管压力和消费者需求日益增长的当下,我们坚信村田夯实的成长数据能够证明我们足以应对所有挑战,并完成得比预期更加出色。