在智能工厂中使用传感器融合
传感器融合是一种将来自多个传感器的数据相融合以得出更有用的信息的技术。这波传感器融合浪潮如今正成为推进制造业,特别是智能工厂不可或缺的技术。在这里,我们将对传感器融合在智能工厂中的使用进行解说。
搜索到 27 篇文章。 1 - 10 篇 / 27 篇
传感器融合是一种将来自多个传感器的数据相融合以得出更有用的信息的技术。这波传感器融合浪潮如今正成为推进制造业,特别是智能工厂不可或缺的技术。在这里,我们将对传感器融合在智能工厂中的使用进行解说。
CEATEC 2023
一个成熟的数字社会即将到来。而且,对将人与机器紧密连接的接口技术、连接物体与数据的技术提出了进一步高阶化的要求。村田制作所开发了为实现新HMI开拓道路的“接近和力传感器”以及在不影响商品设计性的情况下添加认证信息的“透明ID标签”。它们已在“CEATEC 2023”上展示。
利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料
电池对于实现碳中和越来越重要。下面对保持电池长期处于健全状态并安全使用电池所必不可缺的电池管理系统(BMS)及其中使用的电子元件进行解说。
村田制作所参加了2023年5月24日至26日在横滨和7月5日至7日在名古屋举行的人类与汽车技术展览会。在此,以名古屋会场的展会为中心,介绍针对汽车的电动化、自动化、互联化等提出的解决方案。
通过传感器与AI的融合,构建人与机器的新关系
随着传感器的进化和人工智能(AI)技术的提高,今天,人类已经能够检测到依靠五感无法捕捉到的信息。通过机器的帮助,我们正逐渐获得被称为“超五感”的知觉。在本期中,我们将就实现超五感的技术开发及其应用现状进行解说。
东北大学与农研机构开发出耐盐害水稻。为了分析这种水稻的耐盐害性要素,东北大学和村田制作所于2022年6月到2023年3月在联合开展一项使用土壤传感器进行的“分析地表根系水稻耐盐害性要素的实证实验”。传感技术是如何对农作物的品种改良做出贡献的呢?关于具备耐盐害性的水稻的概况以及传感技术的活用,我们听取了从事研究工作的东北大学技术专业员半泽荣子女士的见解。
农业的理想之一就是“文化发展、环境、经济、生物和地区能平衡保持可持续性”。村田制作所现已开始批量生产能为实现这一理想做出贡献的高性能土壤传感器。
通过传感器与AI的融合,构建人与机器的新关系
能检测出脑波以及大脑中所想之事的技术正在迅速发展。另外,作为连接人和机器的接口而得以活用的BMI(Brain Machine Interface,脑机接口)已经出现了实用化的可能性。下面为大家介绍BMI的发展趋势及其影响力。
让制造业DX成为现实的智能工厂
在工厂内使用的机器人进化得更为聪慧,不仅可将定型作业自动化,还可根据现场状况自主地进行作业,并与人的动作进行协调。本期中我们将以汽车工厂和半导体工厂等为例,介绍先进的机器人的使用场景及在其中发挥的作用。
2011年日本发生的东日本大地震使大规模的农田因海啸受到损害。由于担忧农作物会因海水入侵遭受盐害,所以在灾后重建工作中,对受灾农田广泛实施了除盐作业。并且还以除盐后的农田为对象,开展了活用土壤传感器进行盐分浓度观测的实证试验。传感技术能为农业做出什么样的贡献呢?为此我们采访了原东北大学研究生院的菅野均志副教授,向他了解了一下有关除盐作业的概要以及传感技术在智能农业中的活用。