5G技术 5G 关键任务系统 由于 5G 的超高可靠性和低延迟通信 (URLLC),关键任务通信 (MCC) 已成为 3GPP Release 部分的重点领域。作为核心网络服务的一部分,它允许将紧急服务以智能手机用户目前已拥有的,更现代的通信方法来代替传统无线电。 5G 关键任务 汽车 URLLC 保健 医疗 可靠性 紧急服务 关键任务系统 2020/09/07
5G技术 5G 组件技术 5G 前景广阔,但要发挥其潜力,还需要巨大的技术进步。我们着眼于技术的可行性,其所需要的条件,以及组件级创新对商业成功的重要性。 5G 增强型行动宽频(eMBB) 海量物联网 关键任务系统 区域网络 移动性 温度管理 电池寿命 低延迟 微型化 2020/09/07