5G技术 5G 挑战:低延迟 超高可靠低时延通信 (URLLC) 是一组功能,可为关键任务型应用,例如用于医疗保健的远程手术、移动车辆、车辆通信、智能电网或工业专用网络提供低延迟和超高可靠性。在 3GPP 版本 15 5G-NR 中,已明确 1-ms 目标可提供近乎完美的可靠性。 5G 低延迟 人工智能芯片 URLLC 备用电池 2020/09/07
5G技术 5G 组件技术 5G 前景广阔,但要发挥其潜力,还需要巨大的技术进步。我们着眼于技术的可行性,其所需要的条件,以及组件级创新对商业成功的重要性。 5G 增强型行动宽频(eMBB) 海量物联网 关键任务系统 区域网络 移动性 温度管理 电池寿命 低延迟 微型化 2020/09/07