5G技术 5G 区域网络 近年来,无法再扩展的 Wi-Fi 热点已然负载过大,无法满足快速增长的更高容量和更快数据传输速度的需求。网络的可靠性和可扩展性对企业来说日益重要。 5G 区域网络 智能工厂 专用网络 制造 无线通信 2020/09/07
5G技术 5G 组件技术 5G 前景广阔,但要发挥其潜力,还需要巨大的技术进步。我们着眼于技术的可行性,其所需要的条件,以及组件级创新对商业成功的重要性。 5G 增强型行动宽频(eMBB) 海量物联网 关键任务系统 区域网络 移动性 温度管理 电池寿命 低延迟 微型化 2020/09/07