利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料
提高功率转换和电机驱动的效率以及扩大“SiC/GaN功率半导体”的使用的条件是什么?
为了加速实现碳中和,功率半导体领域出现了将元件基础材料从Si更新为SiC或GaN的动向。在此对为了充分发挥其效果而在电容器和电感器等周边元件方面需要哪些技术进步进行解说。
搜索到 48 篇文章。 1 - 10 篇 / 48 篇
利用电子元件的力量帮助摆脱化石燃料
为了加速实现碳中和,功率半导体领域出现了将元件基础材料从Si更新为SiC或GaN的动向。在此对为了充分发挥其效果而在电容器和电感器等周边元件方面需要哪些技术进步进行解说。
・本基础知识系列的目的和内容
・直流电/交流电、电阻/电感器/电容器、电压/电流/功率、欧姆定律
・连接了理想的电阻/电感器/电容器的直流电路的电压和电流
PoC可以减少连接到车载摄像头的电缆数量,它需要分离信号和电源的偏置T电路。该电路的电感器无法简单地选择,但使用村田的在线工具(BIST)则能轻松选择。因此,我们向BIST开发人员询问了发布的目的和功能的特色。在此介绍与村田制作所相关的技术文章。
噪音对策技术/事例介绍(汽车)
PoC电路是用于车载摄像头等、在同一根电缆上同时传输信号和电源的电路。在此介绍配置PoC所需的Bias-T使用的电感器和PoC中的噪音对策。
噪音对策技术/事例介绍(汽车)
PoC电路是用于车载摄像头等、在同一根电缆上同时传输信号和电源的电路。在此介绍配置PoC所需的Bias-T使用的电感器和PoC中的噪音对策。
噪音对策技术/事例介绍(汽车)
PoC电路是用于车载摄像头等、在同一根电缆上同时传输信号和电源的电路。在此介绍配置PoC所需的Bias-T使用的电感器和PoC中的噪音对策。
噪音对策技术/事例介绍(汽车)
PoC电路是用于车载摄像头等、在同一根电缆上同时传输信号和电源的电路。在此介绍配置PoC所需的Bias-T使用的电感器和PoC中的噪音对策。
在后篇中,我们从村田开发及提供的车载电感器产品中着重选择了两类产品,并询问了这些产品的优势及今后发展的方向性。
车载网络的相关技术开发正在日新月异,面对即将到来的CASE时代,这些技术开发的节奏也在逐渐加快。村田开发、提供各种构建高性能车载网络时不可或缺的电感器产品。在村田,我们正在准备开发和生产系统,以便我们能够快速开发符合最新车载网络标准的产品,并在必要时尽可能多地提供具有必要功能的电子元件。
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
在5G通信中,由于外部噪声引起内部发生杂散发射,接收灵敏度可能会降低。此问题可以用一个将高频电感器和电容器组合后的滤波器来处理。