5G技术 5G 增强型行动宽频 (eMBB) 增强型行动宽频 (eMBB) 可为消费者带来了巨大的收益,它将是现有 4G 网络的延伸,并随 5G 服务的第一波浪潮投入使用。这些收益包括下载速度的显着提高和更具成本效益的数据传输,与 4G 相比最高可便宜 10 倍。我们将以此探讨行业中的利益与挑战。 5G URLLC 关键任务 汽车 保健 医疗 可靠性 紧急服务 增强型行动宽频(eMBB) 2020/09/07
5G技术 5G 组件技术 5G 前景广阔,但要发挥其潜力,还需要巨大的技术进步。我们着眼于技术的可行性,其所需要的条件,以及组件级创新对商业成功的重要性。 5G 增强型行动宽频(eMBB) 海量物联网 关键任务系统 区域网络 移动性 温度管理 电池寿命 低延迟 微型化 2020/09/07