助力超智能社会的实现〜不断满足时代要求的村田
旨在运用数字技术解决社会课题、追求富足生活的超智能社会正在逐步来临。为生活、工作以及社会活动的场所带来新价值的数字化转型(DX)以及对实现可持续社会不能缺少的脱碳等,为了实现这些大趋势,需要以可反映社会实时情况及动态等的数据为基础,运用人工智能(AI)等有效且高效地判断情况、作出决策并实施对机械、设备的操控。在这样的超智能社会,将会大量地使用更高端的电子元器件,其数量将超越以往。如何在客户需要的时间,以其需要的数量提供可以满足时代所需的电子元器件将会成为实现超智能社会的关键。我们着眼于超智能社会的到来、就村田制作所的作用以及对实现可持续发展社会的贡献采访了村田制作所代表董事社长中岛规巨。
为超智能社会的公共基础设施和传感网络的构建贡献力量
――在实现日本政府提出的“Society5.0(社会5.0)”的目标“智能社会”上,村田制作所将发挥什么样的作用呢?
“Society5.0(社会5.0)”旨在通过IoT(Internet of Things)实现人与人之间、以及更进一步的人与所有物品之间的相互连接和对各种知识、信息等的共享,并以此来实现富足美好、没有浪费的可持续发展的超智能社会。
在生活、工作和社会活动中会有数据生成,其数量正在不断增加。而且数据的使用场合也更加多样化。在这样的情况下,为了实现Society5.0(社会5.0),需要从各种场所收集各式各样的数据,并将收集到的数量庞大的数据进行迅速、准确可靠地传递和交换,这样的高端传感网络将必不可少。村田制作所认为自己的使命是:提供作为核心技术的传感技术和可实现坚固的通信网络的技术,并以此支撑会成为下一代社会公共基础设施的传感网络的构建。
对于构建满足时代要求的传感网络所需的技术和产品,村田制作所将不断引领其开发,完善与需求相应的生产体制,及时、可靠地提供所需的数量。
因为5G利用的扩大,所有物品的电子化都在加速
――着眼于超智能社会,村田今后会将力量投在什么样的新技术、新产品上?
若是站在高处俯瞰电子产业目前的市场动向以及技术潮流等,那么预测出未来应提供的技术及产品并没有多难。
比如在通信系统领域,自2020年起,第5代移动通信系统(5G)的商用服务开始有了正式提供,其可使用区域也在逐步稳健地扩大。若能灵活使用可实现“高速率、大容量”“低时延”“多终端连接”的5G,不但能提高智能手机的功能和性能,还能让社会活动所有场合的数据使用都变得更加灵活、高效。
比如,若是将5G用在汽车上,在道路上行驶的车与车之间的信息共享、进而车辆与交通公共基础设施之间的信息共享将成为可能,安全、高效的自动驾驶也将实现。此外,在医疗领域,居家医疗以及远程手术等将会成为可能。就算是村田制作所这种制造行业的工厂,也将推动更加高端、可以完成各种作业的产业机器人的利用,还会觉察装置、设备的故障预兆并采取预防维护措施以防患于未然。
5G是将会成为引发社会创新起点的公共基础设施,因各种目的设置于社会各种场所的机械、设备的智能化会因5G而加快。而随之而来的是对电容器以及电感器等这些对于实现电子功能不可或缺的电子元器件的需求必然会有超越过往的增长。村田制作所将这些构成设备部件基础的电子元器件称为“EI(Electronics Infrastructure)产品”。我们将继续提供融入了先进技术的解决方案,推动所有物品的智能化发展。
在面向6G的元件开发上,村田的真正价值将会得到评判
――下一代无线通信公共基础设施“6G”的开发相关话题也开始出现了。村田制作所将会开展什么行动呢?
着眼于2030年实现6G的实用化,世界各地的研究机构已经开始进行技术开发。村田制作所也参加了3GPP等移动无线系统的标准化团体,开始收集6G将使用什么频段、使用何种方式的通信系统方面的信息,并着手确定技术开发的方向。
5G引进了28GHz以上毫米波的使用技术,要制造出天线、滤波器、增幅器、开关等这些通信电路的组成元件,需要比从前难度更高的技术。而6G使用太赫兹波的可能性正在增加,其频率的位数还要加一。要制造出与此相应的通信电路中的所用元件,也许需要比5G难度还要高的技术。
村田制作所认为,要制造出高性能、高质量的6G时代元件,需要从材料开发开始。而材料开发则需要一段与此相应的较长的时间,因此要从很早的阶段开始就做好准备。可以将材料、生产工序、元件的各种技术要素放在一起细细磨合进行开发这一点也是其他公司没有的、我们的一大优势。开发6G时代元件正适合村田制作所展现实力。
用“生态产品”“蓄电池”“RE100”为脱碳贡献力量
――为了实现可持续发展社会,全世界各个国家和地区为达成SDGs进行着各种努力。特别是脱碳的相关举措,在2020年之后,政府对具体政策的实施以及企业进行相关业务的活跃性越来越明显,速度也越来越快。我们想请您介绍一下村田制作所的举措。
我认为村田制作所可以在3个方面为脱碳贡献力量。
首先第一点,村田会努力将元器件的小型化做到极致,削减组成电子设备的电子元器件的电力损失,并以此为削减社会消耗电力和废弃物产生数量贡献力量。我们将这类助力降低环境负荷的产品称为“生态产品”。
其次第二点,村田将对“蓄电池”业务投入力量,“蓄电池”业务可以将太阳能电池板发的电储存起来并作为易于使用的电源加以利用。我们将继续直接助力脱碳社会。我们制造的蓄电池产品不光追求大容量化,同时还重视实现耐久性的提高。通过将其装入电气、电子设备当中,按运转情况频繁地反复进行充放电,为提高系统电力效率以及有效使用可再生能源贡献力量。
然后是第三点,村田会通过推进我们事业活动本身节能化、或者通过推进对可再生能源的利用来贡献力量。村田已经在15处生产据点开始利用太阳能发电,并将其作为生产活动所需电力的一部分加以使用。此外,为了进一步加快脱碳举措的实施,村田于2020年12月加入了以实现事业活动100%使用自然能源为目标的国际商务倡议“RE100”。自2021年9月起,在福井县的金津村田制作所开始推行以工厂内消耗电力最终实现100%使用可再生能源为目标的活动。在工厂内的停车场和建筑物的屋顶铺满太阳能发电板,引进并使用村田制作所的蓄电系统争取实现RE100。
通过与合作伙伴合作,打造出有价值的系统和解决方案
――听说村田制作所正在推进和初创企业进行合作,并在努力开创新的业务。请给大家讲一讲合作的意义。
在村田制作所,从材料到生产设备都是自己开发的。因此也许有很多人会觉得在技术开发和完善生产体制方面村田是一家执着于自给自足的公司。但如果追溯到创业时期则可以发现,现在的主打产品、陶瓷电容器的基础电介质材料——钛酸钡瓷体是由村田和京都大学的田中哲郎副教授共同开发的,而这项成功的开发成为了村田现在得以飞跃的原点。在这之后,村田也继续积极推行产学合作开发,并一直将此作为成长的原动力。也许可以说村田是一家因合作而生、因合作而成长的公司。
但若是将目光放到未来的业务上,我觉得需要和从前性质不同的合作。在未来5年、10年的时间里,客户的价值创造模式和希望村田制作所发挥的作用会发生巨大的变化。之前我们一直一心一意提供电容器、滤波器等优秀的电子元器件,将智能手机和电脑等有价值的应用设备交由作为客户的设备制造商组装完成。而今后,设备的所有硬件、或者可实现设备功能本身的解决方案则需要我们来提供。这是因为一些具有强大软件技术实力的企业希望以我们提供的系统和解决方案为基础创造出具有革新性的服务,而作为客户这样的企业将越来越多。
我们将实践资产组合经营,在对产品的性质做出审视的同时思考合适的经营方式。在2020年之后,村田在由电容器、电感器等标准产品组成的第一层和由高频元器件及传感器等定制规格产品组成的第二层、由传统产品群构成的这两层资产组合的基础上,对统合了硬件、软件的系统和解决方案重新做出定义,作为资产组合的第三层致力推进其成长。然而,村田想独自完成第三层产品的所有组成技术是一件非常困难的事。准确找到拥有较高专业技术的合作伙伴、或是拥有特有技术的合作伙伴,并一起努力开发产品将是必不可少的。而因为这些合作伙伴的候补处于我们不了解的专门领域,所以其发掘并非一件易事。现在村田制作所在日本国内外举办编程马拉松和Pitch Event(初创公司发表代表性技术和商业战略并吸引投资的活动)等活动,争取发掘新的合作伙伴。而继此之后,当务之急是捕捉初创、研究机构以及大学的信息,培养具有技术眼力善于发掘合作伙伴的人才。
着眼于即将到来的未来,扎扎实实做好准备
――为了在5年后、10年后、以至更远的未来能够拥有可持续发展、富足美好的社会,村田制作所应贡献力量的事情将会增加。
我们会仔细审视社会对村田制作所的要求,一点一点地为将来做准备。只有做好了着眼于未来准备的企业,在新的社会中才能拥有巨大优势、回应期待并做出贡献,我们将会牢记这一点并努力做到。
关联网站
- 加入国际环保倡议“RE100”-致力于在2050年之前实现业务活动100%使用可再生能源-
- 来和村田合作一起实现创新吧~Murata Open Innovation~
- 金津村田制作所将成为100%使用可再生能源的工厂-导入日本北陆超大规模的蓄电池系统 减轻社会基础设施负担-