FORTELION 电池系统
美国拜登政府积极致力于防止全球变暖的行动,并制定了相关目标,即在2035年前实现发电部门温室效应气体(GHG)零排放的目标,在2050年前实现美国全国GHG实际零排放。此外,中国政府也正式宣布将在2060年前达成碳中和目标,以实现脱碳社会。而以英国及日本为代表的其他发达国家也声明了作为经济复苏举措之一将支持脱碳领域的政策,以挽救新冠疫情造成的经济衰退局势。
受上述各国政府动向的影响,许多全球化企业纷纷宣布了碳中和目标。其背景原因为,金融机构及投资家们普遍更加重视企业碳中和等环保措施,并将其视为展望企业未来和提升业绩的指针。通过这一行动,进一步加速了包括供应链在内的企业的碳中和行动。
随着全球不断加速脱碳进程,可再生能源的关注度得到前所未有的提升。例如,全球太阳能市场规模在2020年至2025年期间的年均增长率将达到17%以上,并且设备容量预计在2030年前将超过2000吉瓦,约占能源总量的13%(2021年7月1日GII海外市场调查报告)。
在日本,预测可再生能源发电系统市场5个领域(太阳能、风力、水力、生物质、地热发电系统)2020财年的市场规模共达17,986 亿日元。其中太阳能在2014财年将迎来引进高峰,之后规模逐渐缩小;风力发电领域,预测将在2030财年之后起全面引进洋上系统,并且2035财年将扩大至2020财年的4倍以上。总体而言,2035财年的可再生能源发电系统市场预测将为17,651亿日元,相比2020财年的预测略有减少(富士经济《FIT可再生能源发电相关系统服务市场/参与企业实态调查2021》)。
可再生能源的世界市场规模有望不断扩大,在此局面下,为实现更高效的脱碳化,其重点在于能否构建一个体系以弥补该能源在供应和管理方面尚不稳定的缺点,即蓄电池的普及和性能提升,并可通过电力网维持电力供给系统的机制等,电子原件制造商有望在该领域发挥其优势。
迄今为止,各电子原件制造商一直积极致力于IT及电子技术高度化带来的创新方面的研究开发。而与此同时,目前的电子市场正处于“AI(人工智能)”、“大数据”、“IoT”、“5G”等新技术潮流下的变革期,再加上“新冠疫情带来的数字化变革”和“脱碳”的需求,对综合有效利用各种创新的需求更加迫切。
功率半导体在电子原件行业中广受关注。功率半导体能够控制和转换大电压和大电流电力,因此在电动汽车方面的应用不断扩大。电动汽车是实现碳中和目标的主要解决方案,且欧美及中国等都在大力提倡未来禁止销售燃油车和普及电动汽车。目前,美国和德国占据着功率半导体市场的最大份额,而日本也在不断加速技术开发,可以说是一个具有巨大潜力的市场。
除此之外,为了实现脱碳化目标,电子零部件制造商的主要活动主题也涉及广泛,涵盖“节能、节约资源、削减制造过程中的CO2排放量”、“环保型产品开发”、“可再生能源相关设备和蓄电池系统”、“通过导入高效率的制造设备器械和重新调整生产线来提高生产效率”等,且各个主题下的市场均有望得到扩大。
除了可再生能源之外,作为取之不尽的清洁能源,氢能也受到越来越多的关注。2030财年日本国内的氢能相关市场预计将增长到3963亿日元,比2019财年增加34.2倍。特别是用于发电等的氢能燃料预计将达到1771亿日元,为2019财年的253倍(富士经济《2020年版 氢能利用市场的未来展望》)。
此外,除削减排放量以外,“CCUS=Carbon dioxide(二氧化碳)、Capture(回收)、Utilization(利用)、Storage(存储)”的技术开发也得到了发展,即把排放的CO2回收并和其他气体分离,埋入地下,或作为新资源进行有效使用。所回收的CO2和氢等发生反应,用于燃料、化学原料、混凝土等。作为各国应用电子技术采取的一项措施,CCUS不仅是一项环境措施,作为具有潜力的新商务领域也广受关注。
不仅如此,在实现全面的脱碳社会之前,以CO2为中心的GHG排放量交易制度,即总量管制和交易制度(cap and trade system)也将得到有效利用。正如其名所示,这种制度针对每个企业设置GHG的排放量额度上限(cap),并在企业之间进行排放剩余量及不足量的交易(trade),从而促进整个社会实现脱碳社会。
日本政府于2021年宣布,要构建一个企业交易GHG排放量的全新市场。届时,预计将有约500家积极参与并致力于脱碳行动的企业加入这一市场。这一构想的目的在于通过日本独有的规定,对在GHG排放量交易方面处于领先地位的欧盟等进行前置,防止日本企业遭受过度不利。
随着多样化的脱碳市场在世界范围内不断扩大,我们应如何在各市场分别发挥电子技术等的优势呢?今后各国将有何举措,让我们拭目以待吧。