NFG0NCN162HL3
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
MIPI主要用于在显示模块和应用IC之间,摄像头模块和应用IC之间传输数据。至今为止,作为MIPI标准采用的是D-PHY,但现在市售智能手机中使用的D-PHY大多由1组时钟线路和3组数据线路构成。另一方面,随着显示器和摄像头的清晰度不断提高,需要高速传输大量数据。此外,智能手机不允许做得太大,所以减少电线数量也很重要。
在这种背景下,最新的智能手机正在逐渐引进高速且可减少线路数量的C-PHY。
在以前的文章中,我们介绍了从电路板布线和柔性电路板(FPC)电缆放射的MIPI C-PHY信号对各种无线通信的影响。
进一步调查发现,当5G/LTE/Wi-Fi等无线信号与MIPI C-PHY信号线结合后,会侵入APU并在显示器上造成可见噪声,发生抗扰性问题。
在此介绍一个MIPI C-PHY抗扰性问题实例。
使用将MIPI C-PHY用作摄像头线的智能手机,观察5G NSA(Non Stand Alone)通信期间摄像头画面的状态。在进行5G通信的摄像头画面上产生了可见噪声。可以看出使用MIPI C-PHY的摄像头线中存在对无线通信信号的抗扰性问题。
为了解决这些问题,需要在容易结合噪声的FPC电缆与APU之间安装噪声滤波器。由此可抑制噪声从FPC电缆侧向APU传导,并可防止抗扰性问题的发生。
为了防止引起可见噪声的噪声,我们测量了5G通信时MIPI C-PHY线的传导噪声。在将CMCC(共模扼流线圈)插入MIPI C-PHY线并去除共模噪声和不使用CMCC这两种情况下,对进行5G NSA通信时侵入C-PHY线路的5G信号电平进行了比较。
测量位置为主板上的摄像头模块连接器和APU之间。
测量时发现,插入CMCC时APU侧的噪声减少了,因此可确定5G信号作为共模噪声侵入了主板上的MIPI C-PHY线。CMCC有助于降噪。
此外,我们还确认了可见噪声在传导噪声减少后是否已被去除。确认摄像头图像后发现,可见噪声在使用CMCC时消失了。由此可以确定,通过减少到达APU的5G信号可以保持摄像头图像清晰。
在MIPI C-PHY线中,不仅会出现放射噪声问题,还会发生5G通信信号与MIPI C-PHY线路相结合的抗扰性问题。