DLW5BTM102TQ2
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
主要的智能手机制造商现已针对其产品开发出一种新型的电磁感应式无线供电器。随后,其他多家公司也相继推出了类似的产品。
在本文中,我们对采用了新型无线供电方式的无线充电器和类似产品的噪声问题进行了调查。此外,还探讨了观测到的噪声的降噪方法。
噪声评估使用了1个正规产品模型和4个兼容产品模型。
评估环境如下所示。
正规产品的辐射噪声级别极低,不存在问题。兼容制造商的产品2和4则不符合CISPR32标准。在确认噪声情况时,我们发现更换AC适配器时噪声波形发生了变化,因此判断噪声源可能是AC适配器。
由于AC适配器被认为是噪声源,因此为了防止噪声从AC适配器流入辐射源的电缆,我们在电缆和USB-C连接器的连接处添加了共模扼流线圈(CMCC),并确认了是否能抑制噪声辐射。
尽管仍未达到CISPR32标准,但我们发现在30MHz到500MHz的几乎所有频率范围内,添加CMCC都能够有效地抑制10-20dB的噪声。频率为60MHz时效果的降低可能是CMCC的L和周围的C的谐振所导致的。
尽管仍未达到CISPR32标准,但我们发现在30MHz到1GHz的几乎所有频率范围内,添加CMCC都能够有效地抑制10-15dB的噪声。频率为80MHz时效果的降低可能是CMCC的L和周围的C的谐振所导致的。
智能手机已成为我们的日常生活中不可或缺的设备,附带在其中的充电器亦是如此。
对于全新登场的电磁感应式无线供电电池而言,降噪措施同样十分重要。
此次的辐射噪声评估结果显示,正规产品的噪声级别最低,兼容制造商的产品中,有两款产品不符合CISPR32标准。因此,我们对其降噪方法进行了研究。
我们发现,在电缆和USB-C连接器的连接处添加CMCC可大幅地降低噪声。
由此,我们认为插入共模扼流线圈可有效地降低此类噪声。