厕所的IoT(物联网)化带来的新健康管理
正在向全球范围扩大的人工智能(AI)和IoT的浪潮,同时也涌向了被称为“极度的单间”的厕所。有观点认为,家庭中日常使用的厕所可以有效地定点观测人的行动数据和生活状态,通过IoT化和传感器技术的结合,厕所正被越来越多地用于健康管理。另外,在人们的卫生和清洁意识受新冠肺炎疫情的影响而有所提高的背景下,温水冲洗坐便器已在世界范围内普及,这样的状况也有可能会推动厕所的IoT化。
在日本的厕所制造企业,内置Wi-Fi模块的一部分IoT厕所已实现了产品化。目前,连接智能手机来记录大、小水冲洗的使用记录,以及根据实际使用情况,通知用户温水冲洗坐便器喷嘴的维护时期等功能都已实现。
应用传感器技术,通过厕所掌握身体健康状况
然而,厕所IoT化的优点尚未得到广泛理解。为了改善这种状况,各企业正在与初创企业等进行合作,以加快IoT厕所的开发。
例如,运用各种传感器技术,获取身体的信息。既可以在与人体接触的坐便器上安装各种传感器,也可以使坐便器能够检测出排泄物的状况等。力图通过智能手机和电脑管理这些信息,为用户推荐富含身体所需营养的料理,以及提供健康方面的建议。另外,也有一些企业正在考虑通过与外部合作伙伴的共同创造,提供统一价格(订购制)的健康管理服务。人们有在同一时间段使用厕所的倾向,例如起床和睡觉前等,所以厕所是发现身体状况与平时不同的最适宜的场所。
由于新冠肺炎的疫情,人们对温水冲洗坐便器的关注度有所提高,因此新安装或更换厕所正在世界范围内推进,同时也有望带动IoT厕所的引进。即使不是立刻就能实现,但厕所环境的修整应该会向有利于引进IoT的方向推进。

厕所的IoT化也具有空室可视化和清扫高效化等优点
日本的温水冲洗坐便器普及率从世界范围来看处于领先地位。据内阁府的消费动向调查显示,截至2021年3月,2人以上(含2人)家庭的温水冲洗坐便器普及率达到80.3%,每户的安装数量也在1台以上。然而,目前的现状是,欧美和亚洲等国家才刚刚开始普及。例如在欧洲,浴室和厕所大多是设置在同一个房间里,不同于将其分开设计的日本,因此插座的位置也不同。因为有因漏水和漏电引起触电的风险,所以在欧洲很难将插座设置在较低的位置。除了温水冲洗坐便器,IoT厕所也需要电源。因此我们认为,IoT厕所领先全球在日本得到普及的可能性很高。
如上所述,IoT厕所最大的优点在于能够掌握健康状况,目前正在开发分析大便图像和解析尿成分的系统,除此之外,IoT厕所还具备其他的优点。例如,为了缓和公共设施内厕所的拥挤状况,目前已经开发出利用传感器将空室状况进行可视化的服务。同时还有使用传感器来检测厕所使用频度和清洗剂的消耗状况,通过对污垢程度的数据分析进行更有效的清洁,以及检测漏水、堵塞等故障并进行早期修复等。
不久的将来,IoT厕所有可能会成为公共设施和家庭的标准配置。