支持女性保健的女性科技(FemTech)的现状
预计将扩大至2兆日元规模的女性科技市场
你听说过近年来备受关注的“女性科技”一词吗?这是由 Female(女性)”和“Technology(科技)”组合而成的词语,意思是指利用科技解决妇女健康问题的产品和服务。
女性在人生阶段中会面临月经、怀孕、不孕、产后护理、更年期、妇科疾病等女性特有的一些事情。这些事情会对女性的工作方式和人生阶段带来很大的影响,然而,女性保健方面的问题迄今为止并未得到媒体等的高度关注。
通过女性科技解决女性健康问题这一点,不会只局限于实现女性的生活舒适感或工作舒心感。经济产业省的《关于女性在健康经营方面的健康措施(2019年3月)》指出,在日本,因月经引起的绩效下降,每年会造成约4900亿日元的劳动损失。目前,以初创企业为中心,着手于女性科技的企业在全球范围内不断增加,预计2025年女性科技在日本市场将达到约2兆日元的规模(经济产业省《关于工作方式和生活方式的变化对未来日本经济带来的影响和所存问题的调查报告书》)。
通过智能手机应用程序帮助女性备孕
帮助管理月经的智能手机应用程序是女性科技中知名度较高的一种服务,其中一个应用程序在日本国内已被使用了20多年,现在不仅能预测经期,还可根据用户怀孕和避孕的需求,为用户提供帮助。此外还正在尝试与大学和自治体开展合作,活用应用程序收集到的大数据,致力于解决存在的问题。
一家印刷相关公司开发了一种IoT服务,可以在女性睡觉时自动记录基础体温。女性的基础体温根据荷尔蒙分泌的平衡状况分为低温期和高温期。要想掌握这个周期,就需要持续几个月记录安静时的体温,因此现状是仅有一部分的女性在使用这个方法进行记录。
于是,上述印刷相关公司开发出一种IoT服务,是将装载着传感器的可穿戴设备与专用应用程序组合起来的一种服务。只要配戴装置睡觉,起床时就可以通过专用应用程序确认到基础体温,能够简单快捷地测量基础体温。该服务已被引进到自治体的事业项目中,可向备孕市民免费出借等,对市民的生育起到了帮助作用。

通过科技缓解女性特有的疾病
除此以外,女性科技还提供其他应对女性特有的各种疾病的产品和服务。
例如,痛经是困扰女性的症状之一。据某日用品制造商的调查显示,有70%的女性为痛经而烦恼,回答“很痛”和“有些痛”的女性按年龄层分为:10-30岁的女性超过了70%,40-49岁的女性超过了60%,50-59岁的女性超过了50%。虽然很多企业都设有生理假,但实际上对女性来说很难取得这个休假。日本国外的某企业正在开发不容易感觉到痛经的可穿戴设备,据说通过向神经传导电子信号,可以达到缓解疼痛的效果。
另外,还有一家创新企业开发出移动型胎儿监视器。可以用无绳设备确认胎儿的心率,通过云端与医生实时共享数据。实现了在线式孕妇检查,在新冠肺炎疫情下,该产品的需求有望增加。
乳腺癌是女性的常见疾病之一。现有的检查方法有X射线检查和超声波检查,但由于辐射的风险和疼痛感等,有时会给就诊者带来负担。因此,某创新企业开发了一种床型检查装置。就诊者只需趴在床上,将乳房放入床上的孔中就可以进行超声波检查,从而减轻了就诊者的负担。
如上所述,女性科技正在不断开发出各种各样的产品和服务。包括信息管理、产品和服务的安全性、社会意识改革等,虽然女性科技还处于发展中的市场,但对支持女性保健的新产品和服务寄予着很高的期待。