コンデンサ(キャパシタ)
コンデンサガイド
コンデンサの実効静電容量値は、印加される直流(DC)や交流(AC)によって変化するの「電圧変化」について説明します。特にDCバイアス特性は電圧印加によって減少するため、回路を設計する際には重要な検討項目となります。
ここでは、これらの現象が発生する原因や使用環境を想定したコンデンサの選定ポイントを紹介します。
コンデンサの実効静電容量値が直流(DC)や交流(AC)の電圧により変化する現象を電圧特性と言います。
この変化幅が小さければ電圧特性は良好、大きければ電圧特性に劣ると言えます。電源ラインのリップル除去などで使用する電子機器にコンデンサを使用する場合には、使用電圧条件を想定した設計が必要です。
DCバイアス特性とは、コンデンサにDC電圧を印加した時に実効的な静電容量が変化(減少)してしまう現象です。この現象は、チタン酸バリウム系の強誘電体を用いた高誘電率系積層セラミックコンデンサに特有のもので、導電性高分子のアルミ電解コンデンサ(高分子Al)や導電性高分子タンタル電解コンデンサ(高分子Ta)、フィルムコンデンサ(Film)、酸化チタンやジルコン酸カルシウム系の常誘電体を用いた温度補償用積層セラミックコンデンサ(MLCC<C0G>)ではほとんど起こりません(図1参照)。
実際に、どのようなことが起こるのか例を挙げて説明します。例えば定格電圧が6.3Vで静電容量が100uFの高誘電率系積層セラミックコンデンサに1.8VのDC電圧を印加するケースを想定します。この場合、温度特性がX5R特性品では、静電容量が約10%減少して実効静電容量値は90uFになります。さらにY5V特性品では、静電容量が約40%も減少して実効静電容量値は60uFになってしまいます。
チタン酸バリウム系の強誘電体にDC電圧を印加した場合、電界が小さいときは電束密度(D)と電界(E)は比例しますが、電界が大きくなるに従って向きがばらばらであった自発分極(Ps)が電界の方向に整列し始め、非常に大きな誘電率を示し実効静電容量値が大きくなります。さらに電界が上昇し、やがて自発分極の整列が終わり分極が飽和すると誘電率は小さくなって、実効静電容量値が小さくなります(図2参照)。
このため、積層セラミックコンデンサを選択する際は、カタログに記載されている静電容量を鵜呑みにしてはいけません。適用する電源(信号)ラインのDC電圧成分を印加しながら静電容量を測定し、実効静電容量値がどの程度なのかを把握しておく必要があります。但し、このDCバイアス特性は、印加するDC電圧成分が低ければ低いほど、静電容量の減少幅は小さくなります。最近では、1Vを切る電源電圧(DC電圧)で動作するFPGAやASICなどの半導体チップが登場しています。こうした半導体チップの電源ラインに使用する積層セラミックコンデンサであれば、DCバイアス特性に関する問題は、そう顕著に現れません。
AC電圧特性とは、コンデンサにAC電圧を印加した時に実効的な静電容量が変化(増減)してしまう現象です。この現象は、DCバイアス特性と同様に、チタン酸バリウム系の強誘電体を用いた高誘電率系積層セラミックコンデンサに特有のもので、導電性高分子のアルミ電解コンデンサ(高分子Al)や導電性タンタル電解コンデンサ(高分子Ta)、フィルムコンデンサ(Film)、酸化チタンやジルコン酸カルシウム系の常誘電体を用いた温度補償用積層セラミックコンデンサ(MLCC<C0G>)ではほとんど起こりません(図3参照)。
例えば定格電圧が6.3Vで静電容量が22uFの高誘電率系積層セラミックコンデンサに0.2VrmsのAC電圧(周波数:120Hz)を印加するケースを想定します。この場合、温度特性がX5R特性品では、静電容量が約10%減少して実効静電容量値は20uFになります。さらにY5V特性品では、静電容量が約20%も減少して実効静電容量値は18uFになってしまいます。
先に述べたように、強誘電体セラミックスの結晶粒(Grain)は分域(Domain)を有しており、個々の自発分極(Ps)の方向はランダムで、全体としては分極のない状態と等しいです。これに電界(E)が加わると電界方向に分極が揃い飽和値に達します。この状態から電界を取り除いても分極の方向は元のランダムな状態に戻らず、いくらかは分極された時の状態にとどまり、残留分極になって外部に現れます。この残留分極を0(ゼロ)にするためには逆方向の電界が必要となります。さらに逆電界を強くしていくと分極反転が起こり逆方向に分極されます。このように外部電界による強誘電体の分極挙動は図4のようなD-E履歴曲線(ヒステリシスカーブ)を描きます。
AC高電圧下でコンデンサに流れる電流は強誘電体の場合、大きな波形歪を生じていることから、線形材料の定義(*1)をそのまま適用することはできません。しかし、敢えて実効静電容量値から求めた比誘電率(εr)は、ヒステリシスカーブの平均的な傾き(図4の点線で記した直線)と言っても差し支えありません。
*1 線形材料・・・応力ひずみ特性が線形、即ち応力σが歪みεに比例する材料特性を持つ。
次回は、「静電容量の周波数特性」についてご説明いたします。
ではまた。
担当:株式会社村田製作所 コンポーネント事業本部 Zakipedia
記事の内容は、記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。