噪音抑制產品 / EMI 抑制濾波器 / ESD 保護裝置
雜訊抑制濾波器指南
最近,在智慧型手機等小型行動裝置的電話功能中加入了數位相機、遊戲、網頁瀏覽、音樂播放等許多功能,預計未來還會加入更多元的功能。此外,預計 LTE 等高速資料通訊功能也會普及,電影等大容量資料的交換也會增加(見圖 1)。
隨著 CPU 速度的提升和 LTE 通訊的採用,耗電量和電池容量都在增加,因此安裝電子元件的主機板也趨向小型化。
此外,隨著功能愈來愈先進,安裝在電路板上的電子元件數量也有增加的趨勢。
特別是在處理大量資料的單一應用處理器 IC 的電源電路中,有時需要使用數十個 MLCC(多層陶瓷電容)。
基於上述背景及智慧型手機的技術趨勢,IC 電源供應器中使用的 MLCC 必須具備下列特性。
如圖 2 所示,充分利用最新的小型大容量低 ESL 電容作為電源 MLCC,可以將 MLCC 的數量減少一半或更多,而且還可以大大縮小 MLCC 所佔的安裝面積。
圖 3 顯示 IC/LSI 電源線與該電源線中使用的 MLCC 之間的連接。
隨著 IC/LSI 切換速度的增加,這些 IC/LSI 傾向於成為雜訊來源。
如圖 3 所示,大量 MLCC 用作旁路電容,以對抗高頻雜訊和抑制電源電壓波動。
在圖 3 中,從 IC/LSI 的 HOT 引腳經過 MLCC,然後再回到 IC/LSI 的 GND 引腳的電流迴路所產生的阻抗稱為迴路阻抗。由於 IC/LSI 的 HOT 引腳和 GND 引腳之間發生的電源電壓波動取決於此迴路阻抗的大小,因此越來越需要抑制迴路阻抗,以抑制電源電壓波動。MLCC 的阻抗包含此迴路阻抗的一部分。
通常,為了抑制迴路阻抗,會將大量的 MLCC 平行連接,藉由平行效應來降低總阻抗。這裡使用的 MLCC 的結構和等效電路如圖 3 的下半部分所示,雖然它們是電容,但也有微小的等效串聯電阻 (ESR) 和等效串聯電感 (ESL)。其中,ESL 是增加高頻迴路阻抗的因素。
如下所述,本文介紹的低 ESL 電容是一種以降低 ESL 的方式製造的 MLCC。使用這些低 ESL 電容作為旁路電容,可以降低迴路阻抗。此外,使用低 ESL 電容取代 MLCC,可減少並聯使用的元件數量,從而大幅減少元件數量和安裝面積。
低 ESL 電容的結構與特性說明如下。低ESL電容有兩種類型:LW 反向電容和 3 端子電容。
圖 4 的中心區域顯示 LW 反向電容的結構。長度 (L) 和寬度 (W) 方向與一般型電容相反,外部電極位於長度方向的兩側。
MLCC 的 ESL 通常會隨著電流流過的距離而增加,並隨著寬度變寬而降低,因此 LW 反向電容結構可透過縮短電流流過的距離和擴大寬度來實現低 ESL。
接下來,我們將介紹 3 端子電容器的結構 (圖 4 下方區域)。3 端子電容的內部電極結構具有交替重疊的 HOT 通電極和 GND 通電極。這表示當電流流向偏壓方向時,電流流過的長度短而寬度大,因此 ESL 很低。此外,三端電容形成了四條電流流經的路徑,由於這種平行效應,實現了更低的 ESL。此外,電流會流向 GND 方向,也就是下圖中的上下方向。此電流產生的互感實現了低 ESL。
圖 5 比較了一般 MLCC 與 LW 反向電容和 3 端子電容等低 ESL 電容類型的阻抗頻率特性。每種類型都具有相同的 1 uF 電容,因此它們在各自自共振點以下的頻段中,表現出大致相同的特性。但是,在自共振點以上的頻段中,由於 ESL 的差異,每種類型的阻抗有很大的不同。
如圖 5 所示,LW 反向電容的 ESL 是普通 MLCC 的 1/3,3 端子電容的 ESL 是普通 MLCC 的 1/10。然而,需要注意的是,此性能比較是針對獨立電容而言,而電容實際上是安裝在電路板上使用,因此迴路阻抗除了電容 ESL 之外,還包括電路板和通孔電感元件。
圖 6 比較了最新的小型大容量低電壓反向電容和 MLCC 的阻抗頻率特性。一個 LW 反向電容 (1.0 × 0.6 mm 大小;4.3 uF) 在高頻下的阻抗等於兩個 MLCC (0.6 × 0.3 mm 大小,1 uF) 的阻抗,因此兩個 MLCC 可以由一個 LW 反向電容取代。
三端電容 (1.0 × 0.5 mm 大小;4.3 uF) 在高頻下的阻抗等於四個或更多 MLCC 的阻抗。因此,理論上,四個或更多 MLCC 可由單個 3 端子電容取代。
圖 7 解釋了使用 3 端子電容來減少 MLCC 數量的原理。
為了方便起見,本範例使用簡單的通孔、接線和電容器結構。
① 顯示使用 MLCC 作為旁路電容的範例。這種情況下的迴路阻抗是由於通孔、配線和 MLCC 的電感分量而產生的阻抗總值。
② 顯示以單個三端電容取代單個 MLCC 的情況。3 端子電容的 ESL 低於 MLCC,因此總環路阻抗值會降低。因此,迴路阻抗造成的電壓波動可望減少。
圖 8 顯示使用 3 端子電容器的另一種方法。
舉例來說,當使用 3 端子電容取代旁路電容時,假設迴路阻抗 (電壓波動等級相同) 與 MLCC 相同,則佈線設計可延長相當於電容阻抗差異的長度。此額外的配線長度可用於使用單一 3 端子電容來覆蓋多個電源引腳。在這種情況下,使用 3 端子電容可以結合多個旁路電容來減少元件的數量,如圖 8 所示。接線長度增加,因此接線電感也會增加,但電容電感減少,因此總阻抗不會改變。
然而,當配線很細及/或很長,超過電容的 ESL 分量時,就沒有效果。因此,為了降低配線電感分量,建議增加配線寬度,並在旁路電容安裝面上連接電源供應器通孔,以增加並聯效果。
目前,某些智慧型手機應用 IC 的參考設計包含 100 個或更多 0603 尺寸、1 uF MLCC 作為電源旁路電容。
其中,有在多條核心電源線中並聯使用 10 個或更多旁路電容的情況。此外,還建議在許多其他電源線中並聯使用 2 或 3 個電容。
圖 9 所示為將這些電容從 MLCC 改為 lowESL 電容,以減少元件數量的範例。透過使用如圖 9 所示的 lowESL 電容,我們發現 MLCC 的數量可以從原始設計中的 100 個減少到只有 32 個,同時保持相同的迴路阻抗。也就是說,MLCC 的總數可以減少 68 個。此外,透過改用低ESL電容,應用IC及其周邊電容所佔的面積可減少約35 m㎡。
通過充分利用最新的小型和大容量低ESL電容,可將IC電源中使用的MLCC數量減少一半或更多,從而大幅縮小MLCC所佔的安裝面積。今後,我們打算繼續將小型和大容量低ESL電容商品化,為進一步減少元件數量和縮小安裝面積做出貢獻。
撰寫人:Kazuki Kato,福井村田製作所產品開發二部。
本文所提供的資訊為發表當日的最新資訊。請注意,可能與最新資訊有所差異。