産業用機器のイミュニティ対策手法のメイン画像

産業用機器のイミュニティ対策手法

1. はじめに

近年の製造現場における自動化の発展は著しく、ロボットを代表とした産業用機器やそれら周辺機器の設備内でのノイズ問題の増加が予想されます。
そのノイズ問題の1つとして、他の機器から侵入したノイズや、自機内で別回路から発生したノイズによる誤動作の発生があるため、ノイズに対する耐性、すなわちイミュニティの問題が懸念されます。

本記事では、産業用機器のイミュニティ対策の事例を紹介します。
現状では、産業用機器のイミュニティを規制する公的な規格はありません。
そこで今回は、工業環境の共通規格であるIEC61000-6-2を参考に、イミュニティの評価環境を構築しました。
産業用機器設計用途の評価基板を用いて、イミュニティ対策手法を検討しました。
IEC61000-6-2で規定されている、伝導イミュニティと放射イミュニティへの対策を検討しました。

イミュニティ(伝導イミュニティ、放射イミュニティ)対策事例をご紹介します

2. 事例紹介

2-1. 伝導イミュニティ―評価系

イミュニティ対策を検討する上で、構築した評価系について説明します。
評価基板に、2本のケーブルを接続しました。
ケーブルの一端には、補助器として信号検出(または信号出力)する端子が接続されています。
補助器にて検出した信号は、ケーブルを介して評価基板に伝送されます。

評価基板には、A/Dコンバータが実装されています。
エラー発生を確認するため、補助器からの信号(アナログ信号・正弦波100Hz)を比較器で比較しました。
具体的には、アナログ信号+とアナログ信号−の、電圧振幅と位相を比較対象としました。
比較結果が、外部のディスプレイに表示されます。

イミュニティ試験におけるエラー発生有無の判定方法は以下としました。
ディスプレイに表示されている電圧波形が時間変化しない場合、すなわち電圧レベルが一定の場合は、エラー発生なし(判定OK)としました。
一方、時間変化した場合は、エラー発生あり(判定NG)としました。

伝導イミュニティ試験の結果、すべての試験周波数(150kHz~80MHz)でエラーが発生しました。
電圧波形を観察すると、外部から注入されたノイズの周波数や位相に連動して、時間変動していることを確認しました。

伝導イミュニティ試験のイメージ画像

2-2. 放射イミュニティ―評価系

続いて、放射イミュニティの対策事例を説明します。
伝導イミュニティの事例紹介と同じ評価基板を使用しました。
エラー発生の判定方法についても、伝導イミュニティの事例と同じです。

放射イミュニティ試験の結果、すべての試験周波数(80MHz~1GHz)でエラーが発生しました。
外部ディスプレイに表示される電圧波形を観測すると、外部から注入したノイズの周波数に連動して、時間変動していることが確認できました。本現象は伝導イミュニティ試験時と同じでした。

放射イミュニティ試験のイメージ画像

2-3. 伝導イミュニティ―メカニズムの考察

伝導イミュニティ試験時に、エラーが発生するメカニズムを考察しました。
メカニズムは下記①~④からなります。

①伝導イミュニティの試験では、ケーブルにEMIクランプを装着し、EMIクランプから所定のノイズを注入します。つまり、ケーブルにコモンモードでノイズを注入した際の誤動作状態を評価していることになります。

②EMIクランプで注入されるノイズはコモンモードです。一方、通信信号はディファレンシャルモードです。
理想的には、ディファレンシャルモードとコモンモードはそれぞれ単独で存在するモードとなりますが、実際の基板では、モード変換が発生してしまいます。
一般的に、アナログ信号が外来ノイズの影響を受けて、誤動作につながるケースが多くみられます。
本事例の場合、EMIクランプで注入されたコモンモードノイズが、ケーブルなどの特性インピーダンス不整合により、ディファレンシャルモードに変換されています。

③A点では、アナログ信号と外部注入されたノイズがモード変換された信号が重ね合わせされます。
(重ね合わせの原理)

④比較器にて信号の電圧振幅と位相を比較すると、モード変換により生成された不要な信号が残っていました。
このため、電圧波形は時間変化してしまい、エラーが発生したと考えられます。

これら考察結果から、ケーブルから流入するコモンモードノイズを低減することをノイズ対策の指針としました。

伝導イミュニティのメカニズムの考察のイメージ画像

①EMIクランプに2本のケーブルを通してノイズを注入する(コモンモードでノイズを注入する)

②コモンモードノイズがディファレンシャルモードにモード変換する

③A点では、アナログ信号と注入されたノイズがモード変換した信号が重ね合わせされる

④比較器で、コモンモードノイズがモード変換された信号が残る

ノイズ対策指針
ケーブルから流入するコモンモードノイズを低減することで、ディファレンシャルモードに変換する信号が低減する

2-4. 放射イミュニティ―メカニズムの考察

同様に、放射イミュニティ試験時のエラー発生メカニズムを考察しました。
おおよそのメカニズムは、前述の伝導イミュニティ試験と同様でした。
アンテナから照射された試験ノイズは、ケーブルにコモンモードで結合します(下図①)。
コモンモードノイズが基板内に侵入し、エラーが発生することがわかりました(下図②、③、④)。
ノイズ対策についても、伝導イミュニティと同様に、ケーブルから流入するコモンモードノイズを低減することを指針としました。

試験ノイズの照射(下図①)に関する補足:
試験ノイズは、金属筐体、ケーブル、補助器それぞれに照射されます。
試験時の前提として、価基板は金属筐体内に配置しました。そのため、アンテナから放射される試験ノイズは、ケーブルと補助器にコモンモードで結合します。
補助器の大きさは2cm程度であり、ノイズの影響は小さいと考えてよいことがわかりました。
したがって、試験ノイズは、主にケーブルに対してノイズが結合することがわかりました。

放射イミュニティのメカニズムの考察のイメージ画像

①アンテナから放射される試験ノイズは、(主に)ケーブルにコモンモードで結合する
②コモンモードノイズがディファレンシャルモードにモード変換する
③A点の信号は、アナログ信号とモード変換した信号が重ね合わせされる
④比較器で、コモンモードノイズがモード変換された信号が残る

ノイズ対策指針
ケーブルから流入するコモンモードノイズを低減することで、ディファレンシャルモードに変換する信号が低減する

2-5. ノイズ対策案

前述のノイズ対策指針に従い、ノイズ対策を実施しました。
今回の事例では、伝導・放射イミュニティ共に、同様の対策が有効であることを確認しました。

評価基板のアナログ信号線上のコネクタ直近に、コモンモードチョークコイルを挿入しました。
コモンモードチョークコイルには、当社品番:DLW32MH101XK2を使用しました。
ノイズ対策後、伝導・放射イミュニティ各試験において、すべての試験周波数でエラーが発生しないことを確認しました。

ここで、コモンモードチョークコイルの選定ポイントを示します。

  • 本来、伝送させるべき信号は、全透過させることが望ましいです。
    通信信号の周波数においてディファレンシャルモード透過特性Sdd21は0dBが理想です。
  • 注入または照射されるノイズの周波数帯で、コモンモード透過特性Scc21が小さいことが望ましいです。(伝導イミュニティ:150kHz~80MHz、放射イミュニティ:80MHz~1GHz)
  • アナログ信号は外来ノイズの影響を受けやすいため、モード変換される信号を極力低減させる必要があります。つまり、モード変換特性Sdc21が小さいことが望ましいです。
ノイズ対策案のイメージ画像
Sdd21、Scc21、Sdc21のグラフ

外観

品番

サイズ

定格電流

DLW32MH101XK2の製品画像

DLW32MH101XK2

L3.2×W2.5×T2.5(mm)

100mA

3. まとめ

産業用機器向けの評価基板を用いて、伝導および放射イミュニティを評価しました。
以下のことがわかりました。

  • アナログ信号は外来ノイズの影響を受けやすい。
  • イミュニティ試験ノイズは、コモンモードで注入または照射される。
    コモンモードノイズがディファレンシャルモードに変換されると、ICが信号を誤認識しやすい。

アナログ信号線にコモンモードチョークコイルを挿入することにより、各イミュニティ試験時のエラー発生がなくなることを確認しました。

ノイズ対策提案
ノイズ対策提案のイメージ画像

コモンモードノイズを減衰するフィルタです。広い周波数帯域でのノイズ除去効果に優れています。

DLW32MH101XK2の製品画像
Sdd21、Scc21、Sdc21のグラフ
今回使用したコモンモードチョークコイルの特性(Sパラメータ)
品番サイズ定格電流定格電圧使用温度範囲
DLW32MH101XK2L3.2×W2.5×T2.5(mm)100mA50V−40°C~125°C

関連リンク

関連製品

関連記事