Connectivity Modules
预计从21世纪30年代起,Beyond 5G(第5代以后的移动通信系统:以下简称B5G)/6G(第6代移动通信系统)将作为新的信息通信基础设施大量应用并得到普及。B5G/6G除了具有奇高速度、大容量、低延迟、多个同时连接等高新的5G(第五代移动通信系统)功能外,在微小功耗、覆盖的通信区域(覆盖范围)的扩展性、网络自主性、超安全和可靠性方面的功能亦备受期待。
本网站汇总了实现B5G/6G特性的未来技术趋势,例如基于太赫兹波(及次太赫兹波)的高速通信和传感、以及基于非地面网络(NTN)大幅扩展覆盖范围等。
在本文中,将围绕使用预计比5G更进步的AI(Artificial Intelligence:人工智能)和ML(Machine Learning:机器学习)降低通信设备的功耗、以及通过自主控制优化多个同时连接的通信资源的前景进行讲解。
5G及其新一代移动通信系统中不可或缺的AI(人工智能)和ML(机器学习),均为计算机科学术语。首先复习一下这些术语的概要和区别。
AI是指计算机和机器模仿人类行为的综合能力。
另一方面,ML是指在AI的应用领域,训练系统使用神经网络*1进行大量数据(大数据)的核对和分类。通过重复这个过程,计算机和机器通过学习执行预估和自动处理,而不需要人类进行显式编程。
*1 神经网络是指从人脑结构中获得启发,在计算机上简化人脑的部分功能建立的数理模型。通常由输入层、输出层以及夹在两者之间的中间层3层构成。
正如文章开头所描述的,鉴于人们对B5G/6G所期待的奇高速度、大容量、低延迟、多个同时连接、微小功耗、预估与自主控制等高新功能,很难直接以传统的固定网络设置进行运用、或通过手动进行网络优化和控制。此外,随着通信基础设施的强化,耗电量的增加和对环境的负荷也是不容忽视的课题。
AI/ML作为解决此类课题不可或缺的技术,面向从2020年左右开始正式商用的5G的进一步发展、以及2030年左右到来的B5G/6G时代,正在积极推进研究,以实现通信网络的管理、控制和优化。此外,相对于5G附加引入AI/ML技术,B5G/6G则是采用以AI/ML应用为前提的AI原生移动通信系统,这也可以说是其一大特性。
如上所述,AI/ML技术被认为是未来解决移动通信系统课题的方法之一。在此就引入AI/ML的目的与今后期待的应用案例进行几点介绍。
在5G及B5G/6G环境下,将AI/ML用于通信网络管理的主要目的如下所述。
*2 吞吐量是指诸如计算机等设备可在单位时间内处理的数据量,在通信线路中则表示单位时间内的有效传输量。
下面将着眼此类目的介绍未来AI/ML的应用前景。
在B5G/6G环境下,为了使更多终端进行高速、大容量的通信,发送方和接收方均需实时且更高水平地优化利用通信资源。
例如,在地面基站或非地面网络(NTN)的新一代通信卫星的波束赋形*3、以及通信距离短、电波容易因雨水等而衰减的太赫兹波(及亚太赫兹波)的技术中,通信性能可能会受到各终端与基站的位置关系、天气、电波需求等条件变化的影响。
鉴于此,应用AI/ML技术,使其学习不同时间段和地点的天气、电波需求等数据,并迅速进行预估。据称可根据预估优化通信设备的控制,通过学习能力和自主性实现通信资源利用的效率化、降低功耗并改进通信和连接的稳定性。
*3 波束赋形是指仅向特定方向集中发送电波的控制技术。从多个或多数天线输出电波时,通过调整各电波的相位和功率强度,利用电波在某个方向相互增强、在其他方向上相互抵消而减弱的特性进行控制。
另外,在智能城市、智能工厂、智能家居等社会智能化的背景下,利用无线通信的物联网设备和系统的应用不断增加,在与云服务器的数据通信中利用蜂窝线路的情况亦不在少数。
例如仅当图像传感器识别出特定条件时才发送数据等,很多物联网设备利用AI(边缘AI)自主判断并仅收发需要的数据,由此可降低功耗和通信资源的负担,这也称得上有效应用AI的案例之一。
使用数字孪生*4强化学习和模拟是B5G/6G时代备受期待的AI/ML应用方法之一。例如,可用于建设智慧城市时,在虚拟空间赋予多种条件进行模拟,对现实世界的设备和系统进行概念验证(PoC)。
相关文章:通过“3D城市模型”加速发展的智能城市、数字孪生的构建、电子领域的数据驱动
在虚拟空间的通信网络中,通过将可能发生的通信延迟和通信故障用于AI/ML的学习强化或进行模拟,有助于AI对网络故障的预兆检测。据说将以这种方式学习的功能投入到现实世界,可以实现具有高度自主性的通信系统。
*4 数字孪生是指在计算机上的虚拟空间中再现与现实世界相同的环境和系统的虚拟复制品。
此外,村田制作所现正推进多种无线通信模块等的开发和制造。请浏览以下相关产品链接了解详情。
此外,除现有产品之外,我们正积极推进有助于未来无线通信技术发展的新产品研发活动。