電容
電容指南
根據公式 C = ε × S/d,增加電容的靜電容量有以下三種不同的方法:
增加 ε(介電常數)
增加 S(電極面積)
減少 d (電介質厚度)
在此,①和②直覺上很容易想像,但關於③,似乎較厚的電介質反而能夠累積更多的電荷。
但情況並非如此,因為電荷會累積在兩個電極上,而不是在電介質內。
首先,我會解釋這一點,然後再說明公式是如何推導出來的。接下來是許多切實的數字公式,請多多包涵。
將電壓標記為 V [V],電極間距離標記為 d [m],當電壓施加在圖 1 所示的電極間空間時所產生的電場大小 E [V/m] 由公式 (1) 給出。
E = V/d [V/m] ・・・(1)
這個電場是由電源供應器流入的電荷所產生的。然而,從電力線的角度來看,根據高斯定律,Q/ε [線] 數的電力線從 +Q [C] 電荷延伸出來。因此,在圖 1 中,Q/ε [線] 數的電力線從電極 A 延伸到電極 B。
這些電力線的密度等於電場的大小,因此標示電極面積為 S [m2],公式 (2) 所示的關係即成立。
V/d = (Q/ε)/S ・・・(2)
根據從電源供應器流入的電荷 Q 進行排列,得出公式 (3)。
Q = ε × SV/d [C] ・・・(3)
公式 (3) 顯示電荷 Q 與外加電壓成正比,因此電容器的性能可以用每單位外加電壓所能累積的電荷量來表示,將靜電電容標示為 C[F] 可得到以下公式。
c = q/v [c/v = f] ・・・(4)
此方程式顯示靜電電容 C 與電荷 Q 成正比,因此為了增加靜電電容,應增加圖 1 中積聚在電極 A 和 B 的電荷 Q。
那麼,如何增加電荷 Q 呢?
公式 (3) 顯示電荷 Q 與電極間距離 d 成反比。
也就是說,電荷 Q 會隨著電極間距離的減少而增加。
簡單總結一下,當電極間距離 d 減小時,累積在電極 A 和 B 上的電荷 Q 會增加,累積的電荷 Q 變大,所以靜電容量 C 也會增加。我認為以這樣的方式來理解這個現象會更直覺一點。
我們熟悉的公式 (5) 是由公式 (3) 和公式 (4) 推導出來的。靜電電容 C 隨電極間距離 d 減小而增大的原理就是這樣利用數值公式推導出來的。
C = ε × S/d [F] ・・・(5)
N.S., MLCC Product Development Dept.
本文所提供的資訊為發表當日的最新資訊。請注意,可能與最新資訊有所差異。