电感器 (线圈)
电感器指南
近年来,在世界规模的节能化潮流中,对电子设备的低功耗要求也在不断增加,
电源设计技术变得日益重要。
在实际的电源设计中,电感器的选择尤为关键。在DC-DC转换器中,电感器是仅
次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择
电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些
参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有两种,它们
之间的差异是什么呢?为了回答这样的疑问,我们在这里对功率电感器的额定电
流进行说明。
功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"和"基于电感值的变化
率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。"基于自我温度上升的额定电
流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件
破损及组件故障。
与此同时,"基于电感值的变化率的额定电流"是以电感值的下降程度为指标的额
定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。
此外,根据电感器的磁路构造的不同,磁饱和的倾向(即电感值的下降倾向)有所不
同。图1是表示不同磁路构造所导致的电感值的变化的示意图。对于开磁路类型,
随着直流电流的增加,到规定电流值为止呈现比较平坦的电感值,但以规定电流值
为境界电感值急剧下降。相反,闭磁路类型随着直流电流的增加,透磁率的数值逐渐
减少,因此电感值缓慢下降。
村田公司为了能够满足客户的设计需求,备有各种类型的功率电感器。
有关详细信息,请参阅下述内容。
有关产品阵容,请参阅以下网址:
有关设计支持工具,请参阅以下网址:
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。