电感器 (线圈)
电感器指南
近年来,搭载NFC功能的智能手机机种越来越多。因此,本次将介绍NFC。
NFC(Near Field Communication)即近距离无线通信,靠近同样安装NFC功能的设备,在几厘米左右的短距离内能够进行通信的功能。与Bluetooth®和WiFi等其他无线通信相比,NFC的数据传输速度较慢,用于小数据传输。事实上,NFC还用于智能手机、可穿戴设备终端上的支付服务、WiFi设定、Bluetooth®配对设定。
在发挥NFC功能的电路中,电感器是必不可少的。下面介绍NFC电路所使用电感器的必要特性和产品。
ANFC电路由NFC的IC、LC滤波器、匹配电路、天线构成。
LC滤波器具有低通滤波器的作用,从IC发出的信号中,除去通信不需要的高频成分。但是由于后段的匹配电路和电路上距离较近,所以LC滤波器的常数会对匹配有影响。因此,用于LC滤波器上的电感器的电感值要求具有窄公差。同理也希望用于LC滤波器的电感器的电感值不依赖于电流值。
此外,由于电路中的元件产生损耗,为了不产生无谓的电量损耗,要求电感器具有低损耗。具体来说,由于13.56MHz的AC电流NFC电路中流通,所以该频率的ACR*1低是很重要的。
*1 ACR(交流电阻)
下面介绍可用于NFC电路的电感器:LQW18CN系列、LQW15CN系列、LQM18JN系列。
由于电感器的电流值发生变化,电感值也会发生变化。如图2所示,LQW18CN系列对于AC电流的电感值依存性非常小。因此,即使NFC电路流通的AC电流变大,特性也不会发生很大变化。此外,如图3 所示,即使是大电流也能保持低ACR。
LQW15CN系列是LQW18CN系列的小型产品。此外还提供磁屏蔽型LQM18JN系列新产品。
LQW18CN详情请点击此处确认。
LQW15CN详情请点击此处确认。
LQM18JN详情请点击此处确认。
谈到NFC电路,一般来说是图1的平衡电路,也有如图4所示连接不平衡电路使用的情况。此时,需要在匹配电路和天线间使用巴伦器进行平衡-不平衡的转换。在此可使用的巴伦器有DXW21BN系列。DXW21BN系列可用于浮动型、变压器型,但是事实上NFC电路中多用变压器型。
NFC需要LC滤波器用电感器、不平衡电路转换用巴伦器等。为满足这些需求,株式会社村田制作所提供LQW、LQM系列和DXW21BN系列等产品阵容,也提供各种元件方案。
株式会社 村田制作所
EMI事业部 商品技术部 商品技术科
加纳爱美
由此查看更详细的短距离无线通信用电感器介绍。
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。