LPWA产品
野猪、鹿、浣熊这类野兽会破坏农田,对农作物造成损害,这些统称为鸟兽危害。农林水产省的《关于因野生鸟兽造成的全国农作物受害情况》中指出,日本国内因野生鸟兽造成的农作物受害金额全年总计约为158亿日元(令和元年=2019年),近几年一直处于高位。因为鸟兽灾害还会导致农业生产者劳动积极性的下降,也让人担心数字之外的深层影响。
受害严重的山区一直都会布下用于捕捉的陷阱作为鸟兽危害的防治对策。一般是由当地猎人每天早上去各处陷阱现场对野兽的捕捉情况进行确认。但近几年因为猎人的高龄化,捕捉有害野兽会加重身体负担这件事开始被视为问题。
面对这个课题,IoT的活用受到了瞩目。最近多家IT公司和IoT相关初创企业利用IoT开发了“鸟兽危害对策陷阱远程监视系统”,部分自治团体等对此正在进行实证或是使用。
该系统工作机制如下:当有野兽落入陷阱,传感器就会检测捕捉情况,使用GPS、LPWA(Low Power Wide Area)通信等通知身在远方的管理者捕捉情况。可在地图上显示区域内所有陷阱的情况,并向注册邮箱发送陷阱的状态。在大范围布设的多个陷阱中,猎人可以根据信息直接前往实际捕捉到有害野兽的地方,从而实现鸟兽危害防治对策的高效实施。
有害野兽造成的农作物危害逐渐严重的问题不仅仅是日本才有。除日本之外,有几个东南亚国家和地区因为有过野生动物的滥捕历史而禁止了狩猎,但结果造成了某些动物的数量变得过多。
譬如有报告指出,在台湾的国立公园,日本花鹿觅食所造成的危害越来越严重。此外,虽然在以狩猎方式对野生动物的数量进行管理方面欧洲被认为走在前列,但也有报告指出,近几年在德国和奥地利,和猎人的数量相比,野猪和狍的数量正在大幅增加。这里面也有地球温室效应导致寒冷冬季死亡个体数量有所减少的影响。运用IoT技术对野生动物的数量进行管理、对栖息地进行最佳化,如果能在未来建立起这样的机制,也许就能够实现人类与野生动物和谐共生的美好社会。
之前就有受害严重的地区引进了使用业务用终端设备的用于兽害防治对策的陷阱监视系统。可是,一般的陷阱监视终端设备也有通信费用高、电池寿命短等问题。为了解决这些课题,IoT技术的应用得到了发展。凭借小型、低功耗传感器和通信费用低廉、超低功耗的LPWA通信技术等的相互组合,高效率的鸟兽陷阱监视系统的建立开始得到推广。
而且通过对经由鸟兽陷阱监视系统获取的云数据进行分析,还有望找到有害野兽的易捕捉地点以及时间段等。此外,农作物受害严重的地区还有电波无法到达以及商用电源利用困难等众多课题,因此对使用无线中继器应对通信盲区、利用太阳能发电等可再生能源建立系统等的实证也正在进行。
像这样,除了农业之外,作为可望通过扩大IoT使用来实现产业创新的领域之一,渔业等第一产业被认为拥有光明的前途。期待今后也能通过IoT技术推动智能化的前进。
顺便提一下,对于捕捉到的野猪、鹿等的肉,以前大多都会扔掉,近几年因为野味料理热潮的兴起,被提供给当地餐厅等的情况渐渐多了起来。但另一方面,就野味料理来说,在捕捉后,如果不能在极短的时间内进行后续处理,肉的味道就会下降。通过鸟兽陷阱监视系统进行远程监视,如果可以在捉到动物后立刻去现场,不仅可以大幅缩短捕捉和处理作业之间的时间,还可以在事先做好充分的准备后再去捕猎网的布设现场。对IoT的利用在稳定提供安全美味的野味料理方面也发挥着作用。
从北海道到九州,结合了鸟兽灾害防治对策和野味的举措逐渐推广到了全国各地。有的自治团体还将野味加工品作为特产品出售,作为地区振兴的一环正在推行各种举措。