不断进化的照明×IoT所处的发展阶段
将IoT照明用于远程监控老年人的健康状态
室内室外都需要照明。照明在我们的生活中必不可少,在这方面IoT的利用也取得进展。
在我们的身边,家庭用智能照明得到普及,将搭载了Bluetooth(蓝牙)或无线LAN的照明器具和智能音箱进行联动,实现了通过声音及智能手机、平板进行ON/OFF(开/关)操作及光亮调节等。但是这只不过是IoT照明功能的开端。这次我们一起来看一看实现进化的IoT照明的功能及用途吧。
原本人们就倾向于将照明设备设置于高处,如天花板、电线杆的上方等处。因此人们期待能将照明与IoT或人工智能(AI)相结合,构建起可充分发挥“地利”的网络以及全新的服务。
譬如远程监控老年人的健康状态。充分发挥“地利”,可以从天花板掌控老年人的行动,将人体传感器装入IoT照明,定期对老年人的行动进行确认。将老年人行动通知不在现场的家人的智能手机上,可以进行生存确认以及确保安全性防止犯罪等。与此同时,超过一定时间后自动灭灯等还可以防止忘记关灯,从节能的角度来看也可以说是一项重要的功能。此外,现在还开始有服务将IoT照明和搭载了传感器的床、空调进行联动、可以根据睡眠状态自动调节亮度、温度以及床的角度。
也可以在用于老年人远程健康监控的IoT照明上搭载摄像机,但利用传感器“大致”识别行动的优点是没有被人看着的感觉。另一方面,工厂及仓库等也在开始使用摄像机一体化IoT照明。将照明与摄像机进行一体化,在确保光亮度的基础上可以清晰地把握人的行动。通过网络将收集到云端环境的大数据使用AI进行分析,在拐角处人要撞到时发出警报、或是活用于通过人流分析高效率地进行人员设备配置等,这类服务正在得到实用化。
IoT照明在节能、预测故障等方面也非常有效
日本主要照明制造商加入的日本照明工业协会(JLMA)将以智能照明为代表的具有高附加价值的照明定义为“CSL&HCL”,从2020年4月开始对出货数量的构成比例进行公开。CSL是“Connected Smart Lighting”的缩写,HCL是“Human Centric Lighting”的缩写。
这类功能较高的照明在2020年度占所有出货的14%,2021年度(4~10月)占比增加到了18%,家庭用占比超过了20%。此外,在路灯上安装环境传感器,获取温度、湿度、气压、风速等各种信息并将其分析结果提供给居民,有助于提升地方的吸引力。
世界各国都在加快引进IoT照明。要实现智能城市,就离不开IoT照明,因此德国、西班牙等欧洲各国、柬埔寨这样的东南亚国家也正在进行实证。通过对IoT路灯进行统一管理,在确保各区域拥有合适照明度的同时实施节能,并实现例如把握照明更换时期以及预测故障等,凭借IoT照明实现有助于提高居民服务的环境。
在普通家庭和企业的能源消耗中,照明都占大部分。SDGs使得环境意识有所提高,碳中和备受瞩目,在这样的情势下,不仅要通过LED化来节能,使用IoT及AI更有效地控制照明也变得越来越重要。在这种趋势下,IoT照明将会得到进一步的发展。