通过现实和虚拟的融合,实现充裕且可持续发展的社会——村田制作所支持实现未来愿景
我们身处的生活、商业和社会环境时刻发生着巨大变化。10年后、20年后的未来将会发生什么,这个问题令人感到扑朔迷离、遥不可及。但毫无疑问一定会沿着二个方向发生变化,一个是活用数字数据,去追求生活、商业和社会活动进一步的充裕性。另一个是解决气候变化和少子老龄化等社会课题,努力实现可持续发展的社会。面对即将到来的未来,村田制作所能否为实现更加充裕且可持续发展的社会做出一些贡献呢?应该如何洞察技术和社会环境的发展趋势以及自家公司的优势和职责,做好迎接未来的准备呢?对此我们听取了村田制作所的中岛规巨代表董事社长的见解。
预见10年后、20年后的世界
――现在人人都随身携带着智能手机这样的信息通信设备,办公室、工厂、店铺所使用的机器和设备,甚至汽车都已经能随时连接到互联网上了。那么您认为10年后、20年后的未来,将会实现什么样的社会呢?
预见电子行业的10年后、20年后的近期未来并不难。在信息技术得到发展,我们的生活和社会所处的环境不断发生巨大变化的状况下,所谓的“Society5.0(社会5.0)”的新社会一定会到来。这里所说的Society5.0是日本政府提倡的一个概念,旨在将我们生活、工作、社会活动的场所——现实世界,与存储、加工数字信息并创造其价值的场所——虚拟世界相互融合,来实现更加充裕且可持续发展的社会。这个概念可以说是将数字化转型(DX)的方法更加具体化的一个措施。而且,在不久的将来,通过IoT(物联网)将所有东西连接到互联网上后,存在于现实世界中的人、物、场所,与云上的虚拟世界一定会因此而走向一体化。
――面向实现Society5.0,具体出现了哪些发展趋势呢?
目前已经开始实施一些领先的措施。例如,实现Society5.0必不可少的、用来连接现实世界和虚拟世界的通信系统。这种通信系统是为了将所有东西都连接到互联网上而开发的,通过2020年导入市场的第5代移动通信系统(5G),这个目标正逐步得以实现。5G不久后将会向提高其功能和性能的“5G Advanced”进化。2030年,将会实现可以更高速、更大容量通信的100GHz~1THz的太赫兹波通信,将来有望实现可进一步扩大连接对象和使用场景的第6代移动通信系统(6G)。为了这种通信系统的发展,目前已经在稳步推进技术开发和标准化的工作。
随着高度化通信系统的实现,现实世界和虚拟世界的密接度一定会更加提高。而且,现实中发生的事情会瞬间反映在现实的复制数字模型“数字孪生”中,以数字孪生为基础所产生的新价值将会通过通信基础设施,活用于实现充裕且可持续发展的现实社会中(图1)。
――原来如此,也就是说通信系统承担着连接现实世界和虚拟世界的作用。
与虚拟世界相连的不仅仅是物品。不久的将来,人们将在无意识中与虚拟世界相连。
继智能手表等可穿戴设备之后,通过听觉信息也能顺利为活动中的人提供信息的“可听戴设备”应该会逐渐普及。同时,数字检测日常身心状态和活动状况的“生命体征传感”,以及人在无意识中就能活用虚拟世界信息的“增强现实(AR)/虚拟现实(VR)”等技术正在急速发展。如果活用这些技术,系统就能自动检测出身体状况和精神状态的异常,这样应该就能通过五感采取措施,来调整身心状态。
另外,近年来正在构建一种被称之为“元宇宙(metaverse)”的机制。它能将虚拟世界变成与现实世界有着不同价值的新的生活、工作、社会活动场所。
――您认为移动领域会发生哪些变化?
在移动领域,几乎所有的汽油车都将转换成电动汽车(EV),投入市场的大多数汽车都能自主行驶。目前,全世界引领汽车行业的企业已经沿着“CASE趋势(Connected(互联化),Autonomous(自动化),Sharing&Service(共享与服务),Electric(电动化))”,正致力于可谓是“百年一度的重大变革”的大规模技术创新和商业改革。
伴随移动领域的这些变化,预计其他方面也会发生一些变化。例如,家里和街头会设置许多充电器,或者人们会需要一些车内设备让在车里度过的时间变得更有意义,亦或者实现方便老年人生活的交通和物流等。并且,无人机和飞行汽车的用途扩大,也有可能使交通和物流的状况发生翻天覆地的变化。
着眼近期未来,村田将推进哪些准备工作?
――也就是说,未来可能会发生的事情,已经出乎意料地清楚预见到了。
是的。但是要实现所预见的近期未来,需要做好什么样的准备,我认为这一点正是考验我们村田真实价值的地方。
无缝连接现实世界和虚拟世界,不能缺少用于构成下一代通信系统和人机接口等的电子元件和模块。村田则肩负着提供这些电子元件和模块的职责。也就是说,村田必须着眼于即将到来的近期未来,抢先于不断发展的技术开发,按照要求规格开发出技术和元件,整备好可生产所需数量的体制。要想实现这一点,就需要具备高度的想象力和创造力。
――我们需要如何发挥想象力,去致力于什么样的创造呢?
举例而言,有可能导入到6G通信系统中的太赫兹波通信具有不同于以往手机所用电波的特性,因此应对终端的利用方法就有可能发生巨大变化。一般来说,用于无线通信中的电波频率越高,就越能确保宽频带,即可实现大容量。而另一方面,直进性提高,通信距离也就会变短。在第4代移动通信系统(4G)中使用的电波,可以与1座基站的半径数百米至数公里的大范围终端进行通信(图2)。而在5G中采用的毫米波通信,即使条件良好,通信距离也只局限在半径50米,而且还必须控制电波的发送方向。如果是太赫兹波通信,通信距离则为半径10米,与代表近距离通信技术的蓝牙相同。
如果通信距离变得如此短,就很难适用于一直以来在基站连接多个终端的这种用例。因此,将来应该会新开发出活用太赫兹波特性的用例和系统构成。例如,各终端承担基站的作用,由多个终端在转发通信的同时支撑通信网之类的用例,也有可能在系统构成中得到利用。
村田为了抢先开发和准备好6G时代的通信模块,目前正在构思这种尚未见过的用例和系统构成,并参加标准化团体,一边收集最新信息、一边推进所需的技术开发。
――处于重大变革中的移动领域似乎也有很多应该发挥想象和进行创造的地方。
移动领域正沿着CASE趋势在推进重大变革,这个变革意味着汽车中将会搭载比以往更多更高端的电气和电子电路。而且这不单是需要很多元件的问题。我们在这个领域也必须抢先做好准备。
移动领域需要能够满足新需求的技术和元件。例如,能对应EV(电动汽车)内部的电气系统的高电压化,即使在高温环境下也能实现高可靠性的多层陶瓷电容器(MLCC);能检测车厢内的人或物品状态的传感设备;能与其他车辆和道路基础设施等之间进行信息交换的、用于V2X(车用无线通信技术)的通信模块等。村田今后将会以适宜的方式去开发技术和产品来支持技术革新,并及时提供给大家。
满足时代要求的三层资产组合
――在村田提供技术和产品的应用市场,整体看上去似乎会发生巨大变化。
我希望村田能着眼于未来,成为时刻引导多样化创新的存在。并且以“Innovator in Electronics(电子行业创新者)”为口号,努力打造创新型技术与解决方案。
村田自1944年创业以来,至今一直提供的是电容器、电感器、滤波器等单功能电子元件。然而所有的东西都与互联网连接后,制造搭载电气和电子电路设备的行业和业种急速扩大,越来越多的客户已无法使用单功能的电子元件。而另一方面,确实还存在需要以往同样元件的客户,客户需求正不断走向多样化。因此,我们不仅要发展技术,还要将商业模式整理和体系化为三层资产组合,以此来满足多样化时代的要求(图3)。
――三层资产组合是什么样的经营体系?
三层资产组合中的第一层是“标准产品型业务”,适用于村田基础业务的电容器和电感器等商品群。我们会在这些商品群中持续开展超越极限的技术革新,追求“更小”“更薄”“更大容量”及“易于使用”的产品,并且准备好生产能力以切实履行供给责任。
第二层是“特殊用途型业务”,是指及时开发和提供能满足特定客户要求的定制产品。通信模块等就属于此类产品。这些产品是以村田拥有的技术为起点,与客户一边磨合一边进行开发。并且是通过完全贯彻生产线的标准化和削减浪费来实现高效的大规模定制化。开发出的产品经过一定时期后,会作为面向其他公司和其他行业的商品进行水平展开。
第三层是“创造新的商业模式”,是指将第一层和第二层所培育的技术结合起来,并提供软件来活用这些技术。我们将一边融入村田特色,一边努力开创前所未有的业务,如创造高附加值、数据解决方案和品牌战略等,力求使第三层成为2030年以后的事业支柱。
将ESG(环境、社会和公司治理)方面的职责转化为业务上的成长
――在预见10年、20年后的未来时,我们不能忘记与数字化并列的还有为达成联合国提出的“可持续发展目标(SDGs)”所采取的措施。在2021年10月至11月召开的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,国际社会达成共识的努力目标是将平均气温上升幅度控制在工业革命前的1.5°C以下,其中脱碳措施的紧迫感正在不断增加。村田将如何去应对呢?
目前已经开始强烈要求民营企业也采取措施,努力实现以脱碳为首的SDGs。然而,在资本主义社会中生存下去是企业被赋予的宿命,因此就必须要一边盈利一边开展措施。如果不把创收的利润进行再次投资来为未来创造出更多价值的话,即使做出了巨大的社会贡献,也无法将商业持续下去,甚至连社会贡献也无法持续下去。
因此,我认为必须去努力思考如何将“环境(Environment)”“社会(Social)”“公司治理(Governance)”,也就是“ESG”方面的措施转化为业务上的成长。而我认为这句话中包含了很多村田能做的事情。
――具体有哪些措施呢?
即使是在以往商业的延长线上,我们也有为社会做出贡献的方式,例如通过开发和提供更小的元件,将废弃垃圾减至最少等。另外还有一种方式是,提高活用可再生能源时必不可少的蓄电用电池和电源的性能,以支持大家活用更高效的能源。
更进一步来看,村田使用100%可再生能源来运作工厂的举措在业界也是领先开始实施的。2020年12月,村田加入了全球性合作倡议“RE100”,该倡议旨在将事业活动中使用的电力转换成100%可再生能源。村田提出的目标是到2050年为止将事业活动中使用的电力转换成100%可再生能源,并就此正在开展活动。
作为一项领先的措施,2021年11月,村田通过导入场地内太阳能电池板和大规模蓄电池系统等,将生产子公司——金津村田制作所(福井县芦原市)的使用电力转换成了100%可再生能源(图4)。之后,2022年4月将该措施扩大到了仙台村田制作所(宫城县仙台市)。目前虽然是以中小规模的工厂为中心开展的措施,但面向村田集团整体事业活动中使用电力的可再生能源化,大家正在探讨各种方针对策。
――也就是说,在将ESG转化为商业的举措中,村田也想要引领电子行业。
导入碳定价机制等脱碳措施正朝着制造业的财务报表所反映的方向发展。今后,全球应该会出现工厂脱碳化所需要的企业。我希望村田能从领先开展的举措中获得知识和积蓄技术,并以此为基础,为社会提供支持制造业脱碳的解决方案。村田正着眼于10年后、20年后的未来,稳步开展着准备工作。