Guide des condensateurs

Quelles sont les caractéristiques de température des condensateurs céramiques ?

Date de révision finale : 12/1/2023

Bonjour à tous.
Cette rubrique technique décrit les faits de base concernant les condensateurs.
Cette page décrit "Quelles sont les caractéristiques de température des condensateurs céramiques ?"

Caractéristiques de température

Les caractéristiques de température des condensateurs céramiques sont celles dans lesquelles la capacité change en fonction de la température de fonctionnement, et le changement est exprimé sous la forme d'un coefficient de température ou d'un taux de variation de la capacité.
Il existe deux types principaux de condensateurs céramiques, et les caractéristiques de température diffèrent en fonction du type.

1. Condensateurs céramiques multicouches à compensation de température (classe 1 des normes officielles)

Ce type utilise un matériau diélectrique à base de zirconate de calcium dont la capacité varie presque linéairement avec la température.
La pente par rapport à cette température est appelée coefficient de température, et la valeur est exprimée en 1/1 000 000 pour 1°C (ppm/°C).
Le coefficient de capacité en fonction de la température est défini par l'équation 1 à partir de la valeur de capacité C25 à la température de référence*1 et de la valeur de capacité CT à la température supérieure de la catégorie*2.

*1 Bien que la norme EIA soit de 25°C et la norme JIS de 20°C, la norme EIA de 25°C, qui est la norme de facto, est utilisée ici comme norme.

*2 Température maximale de fonctionnement : De par sa conception, la température ambiante maximale, y compris l'auto-échauffement, est de 20°C MAX, ce qui permet une utilisation continue des condensateurs.

Équation 1

La norme EIA spécifie différents facteurs de température de capacité allant de 0ppm/°C à -750ppm/°C.
La figure 1 ci-dessous montre les caractéristiques de température typiques.

Taux de variation de la capacité en fonction de la température pour les condensateurs céramiques à compensation de température (exemple)
Figure 1 : Taux de variation de la capacité en fonction de la température pour les condensateurs céramiques à compensation de température (exemple)

Les tableaux ci-dessous présentent des extraits des normes EIA et JIS applicables.

Normes officielles EIA et JIS pour la compensation de la température

Spécifications EIA (compensation de température) EIA-198
Spécifications EIA (compensation de température) EIA-198
Règles des normes officielles
Règles des normes officielles
Spécifications JIS (pour la compensation de température)
Spécifications JIS (pour la compensation de température)
Règles du code officiel des normes
Règles du code officiel des normes

*3 Elle peut différer de la dernière norme JIS.

*4 Le deuxième caractère représente la tolérance du coefficient de température entre la température de référence et la plage de température supérieure. La tolérance du coefficient de température entre la température de référence et la plage de température inférieure est calculée sur la base de la norme EIA.

*5 Les règles du code standard officiel ne s'appliquent pas à SL. La combinaison de S et L signifie que le coefficient de température est de +350 à -1000ppm/°C.

*6 Le coefficient de température est divisé en premier et deuxième caractères dans l'EIA, et seulement en premier caractère dans la JIS.

2. Type à haute constante diélectrique (classe 2 dans les normes officielles)

Ce type utilise du titanate de baryum comme matériau diélectrique, et la valeur de la capacité présente des variations irrégulières en fonction de la température.
C'est pourquoi les valeurs standard de la caractéristique de capacité électrostatique en fonction de la température sont spécifiées par les valeurs maximales et minimales du taux de variation de la capacité dans la plage de température appliquée, par rapport à la valeur de capacité C25 à la température de référence*7. (Voir l'équation 2.)

*7 Basé sur la norme EIA de 25°C

Équation 2

Exemple de courbe typique et plage garantie des caractéristiques de température d'un système à haute constante diélectrique

Graphique de X7R et X7T
Norme EIA (type à haute constante diélectrique)
Norme EIA (type à haute constante diélectrique)
Règles des normes officielles
Règles des normes officielles
JIS (type à haute constante diélectrique)
JIS (type à haute constante diélectrique)

*Le code officiel "B" de la caractéristique de température spécifiée par la JIS peut déterminer individuellement le taux de changement de capacité lorsque la tension est appliquée. Murata définit le changement de capacité comme +10%/-30% dans le code B1 et le changement de capacité comme aucune disposition dans le code B3.

FAQ:Quelle est la différence, en termes de caractéristiques et d'applications, entre le type à diélectrique élevé (X5R/X6S/X7R, etc.) et le type à compensation de température (COG/U2J, etc.) ?

Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication.
Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.

Produits apparentés

Articles connexes