Guía de condensadores

¿Qué tipo de disposición ayuda a evitar que los condensadores cerámicos multicapa de chip se agrieten?

Fecha de revisión final: 27/07/2022

Los condensadores pueden agrietarse cuando las placas se doblan durante su manipulación en procesos posteriores a la soldadura de los condensadores en las placas. Un método efectivo para prevenir esto es orientar los capacitores en relación a la dirección de doblado de la tarjeta para que no sean fácilmente afectados por la tensión.
Esta lección presenta disposiciones de piezas que ayudan a evitar que el alabeo y la flexión de la placa apliquen tensión a las piezas.

1) Dirección de tensión de la placa y orientación de montaje de la pieza

La figura 1 muestra ejemplos de piezas montadas vertical y horizontalmente con respecto a la dirección de la tensión de la placa. Los efectos de la tensión de la placa pueden reducirse orientando las piezas horizontalmente con respecto a la dirección en la que actúa la tensión.

Figura 1. Dirección de tensión de la placa y orientación de montaje de la pieza

La figura 2 muestra una imagen de los resultados de la evaluación de los casos 1 y 2 anteriores mediante ensayos de resistencia a la flexión de la placa. Esto demuestra que orientar las piezas como se muestra en el caso 2 aumenta la resistencia a la flexión del tablero y ayuda a evitar que se aplique tensión a las piezas.

Figura 2. Tasa de supervivencia según la orientación de montaje de las piezas

2) Disposición de los condensadores cerca de las roturas de la placa

La tensión de la placa se genera más fácilmente en los procesos de rotura y corte de la placa, por lo que se debe tener cuidado en estos procesos. Por ejemplo, cuando las piezas se colocan cerca de las roturas de la placa, como se muestra en la Figura 3, las piezas se ven afectadas más fácilmente por la tensión en orden ascendente de B, D < C < A.

Figura 3. Ejemplo de disposición de piezas cerca de las roturas de la placa

Examinemos ahora cómo se deforman los tableros en función de la presencia de una hendidura.
Las figuras 4 y 5 muestran los resultados del análisis por elementos finitos de la diferencia de deformación de la placa en función de la presencia de una ranura.
Se supone que una pieza está montada en el lugar indicado en la figura del modelo. (Las placas son FR4 de 1,6 mm de grosor).
La figura 4 muestra el caso sin ranura. En este caso, la tensión de la placa es grande, la tensión de tracción (de rojo a amarillo) actúa en el lugar donde está montada la pieza y existe el riesgo de que el condensador se agriete.
Por el contrario, la figura 5 muestra el caso con una ranura. Aquí, el lugar donde está montada la pieza es de color verde, lo que indica que la tensión de la placa en este lugar es escasa o nula. Esto indica que la tensión aplicada a la pieza puede suprimirse en gran medida, por lo que se trata de un medio eficaz para evitar el agrietamiento del condensador.

En resumen, orientar las piezas paralelamente a la línea de rotura (D en la figura 3) es el medio más eficaz para reducir la tensión debida a las roturas del cartón. Además, cuando no se puede cambiar la orientación de la pieza, es eficaz hacer una hendidura para que la pieza no se vea afectada fácilmente por la deformación del tablero (B en la Figura 3).

Figura 4. Modelo sin ranuras y distribución de la deformación
Figura 5. Modelo con hendidura y distribución de la deformación

La información presentada en este artículo estaba actualizada en la fecha de publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.

Productos relacionados

Artículos relacionados